Precision Manufacturing

Artículo

Precisión de calibración de los subsistemas de láser y cabezales de escaneo

Resumen del documento técnico

Precisión de calibración de los subsistemas de láser y cabezales de escaneo: es el método de calibración, y no las especificaciones del cabezal de escaneo, lo que determina la precisión del marcado sobre la marcha.

La precisión de la calibración es la característica que, de forma discreta, determina si las aplicaciones láser de posicionamiento dinámico funcionan. Para trabajos estáticos —marcado repetitivo en posiciones fijas— bastan los ajustes de fábrica. Sin embargo, en el caso del «Mark-on-the-Fly», el posicionamiento basado en cámara, los semiconductores y la movilidad eléctrica, la distorsión en forma de alfiletero de los espejos X/Y, sumada a la distorsión del barril de la lente F-Theta, se combinan para generar errores de posicionamiento que ningún ajuste posterior puede corregir.

Este artículo técnico, elaborado por tres autores de Novanta, compara tres métodos de calibración (manual, escáner plano y metrología) en dos cabezales de escaneo de Cambridge Technology (versia híbrido + Lightning II totalmente digital) sobre sustratos de papel y vidrio, con resultados empíricos: la calibración manual presenta un error en el campo de escaneo de aproximadamente el 1 %, la de escáner plano de aproximadamente el 0,1 %, y la metrológica está limitada únicamente por la precisión intrínseca del MicroVu.

Entre las conclusiones clave se incluyen:

  • Por qué la precisión de la calibración se ignora en las fichas técnicas, pero es determinante para el éxito del posicionamiento «Mark-on-the-Fly» y basado en cámara
  • Cómo la distorsión en forma de alfiletero de los espejos X/Y y la distorsión de barril de las lentes F-Theta se suman para complicar el reto de la calibración
  • Cuándo invertir en calibración metrológica (movilidad eléctrica, semiconductores) frente a la calibración manual (ajustes preestablecidos de marcado en fábrica)
  • Qué ofrece cada método: manual (error de ~1 %, minutos), de superficie plana (~0,1 %, ~1 hora), metrológica (mínimo error, máximo coste)
  • Una matriz práctica de cabezales de escaneo + sustratos: Lightning II + vidrio = menor error en la calibración metrológica

Descarga el artículo técnico completo para consultar los datos comparativos de la calibración con los tres métodos (versia frente a Lightning II × papel frente a cristal), la lista de equipos (láser de fibra IPG, Jenoptik F-Theta, metrología MicroVu) y las curvas de compensación entre tiempo, coste y precisión que puede utilizar para determinar el método de calibración adecuado para su aplicación antes de poner en marcha la línea.

    Suscríbete al boletín informativo

    This field is for validation purposes and should be left unchanged.

    Contenido restringido

    This field is for validation purposes and should be left unchanged.
    This field is hidden when viewing the form