Resumen del artículo técnico
Especificación del láser y el cabezal de escaneo para el corte de láminas de ánodo de baterías de vehículos eléctricos
La arquitectura del cabezal de barrido, y no la marca del láser, es lo que determina el rendimiento de la línea de producción de baterías para vehículos eléctricos, medido en metros por segundo.
La producción de celdas para vehículos eléctricos se realiza en un proceso rollo a rollo a metros por segundo, y el responsable de la línea de producción no está comprando «un láser», sino un subsistema de corte integrado en el que el cabezal de barrido, la lente F-Theta y la fuente láser o bien proporcionan el rendimiento de forma conjunta o bien se ven limitados entre sí. Si se especifica una arquitectura de cabezal de barrido incorrecta o una distancia focal F-Theta errónea, se limita el rendimiento en m/s antes incluso de que la fuente láser se convierta en el cuello de botella. Si se especifica una modalidad de láser incorrecta (CW frente a ns frente a ps), se sacrifica la calidad de las rebabas a cambio de un riesgo para la estabilidad de las celdas durante toda la vida útil de la línea.
Este documento técnico recoge los resultados completos de las pruebas comparativas de CW, ns y ps en ánodos de cobre recubiertos (100-150 µm) mediante los cabezales de barrido digitales de 3 ejes FIREFLY3D y los híbridos de 2 ejes versia de Novanta — y se complementa de forma natural con el artículo complementario de Novanta sobre el pelado en horquilla para la parte del motor en la producción de vehículos eléctricos, donde el cabezal de barrido de doble longitud de onda Chameleon y el proceso en dos pasos Firestar i401 de CO₂ + fibra completan el mapa de capacidades de la línea láser tanto para la fabricación de celdas como de estatores.
Entre las conclusiones clave destacan:
- Por qué la arquitectura del cabezal de escaneo es el factor clave que los compradores subestiman en las líneas de producción de vehículos eléctricos: la elección entre el cabezal digital de 3 ejes (FIREFLY3D) y el híbrido (versia) determina las posibilidades de las lentes que se utilicen en las fases posteriores del proceso
- Cómo la elección del sistema F-Theta determina el éxito o el fracaso de la ficha técnica: una distancia focal mayor = un punto de enfoque más grande, pero una longitud de Rayleigh mayor = estabilidad del proceso bajo las tolerancias reales de las láminas
- Cuándo la fibra de onda continua (CW) es la adecuada para su línea, cuándo la tecnología ns ofrece el equilibrio entre velocidad y calidad, y cuándo la tecnología ps es la única respuesta aceptable para celdas de alta gama en las que la estabilidad es fundamental
- Cómo se traduce en la práctica la cobertura de láser EV de un único proveedor: corte de celdas de ánodo/cátodo + pelado de estator en horquilla + cabezal de barrido + infraestructura de control en un único ecosistema
- Un enfoque práctico para la adquisición: no especifiques los láseres de forma aislada; especifica el conjunto láser-lente-cabezal de barrido como un único subsistema, y evalúa al proveedor en cuanto a pruebas de aplicación tanto en el lado de la célula como en el del motor
Descarga el artículo técnico completo para ver la comparación microscópica de los lados de entrada y salida del corte en las cuatro configuraciones láser, los perfiles de rebabas y holguras del microscopio de barrido láser, y la matriz de clasificación cualitativa —además de consultar el documento complementario sobre el pelado de horquillas para el proceso del lado del motor— antes de especificar un paquete de láser y cabezal de barrido para una línea de baterías basándose únicamente en la potencia media.