Resumen del artículo técnico
Medición de partículas de alta precisión con láser
La estabilidad del haz, y no la potencia bruta, es lo que determina los falsos positivos en los contadores de partículas.
En la fabricación de obleas semiconductoras, la pureza de los fluidos químicos, de refrigeración y de limpieza no es algo «que está bien tener», sino que marca la diferencia entre el rendimiento y el desecho. Un contaminante no detectado produce un defecto en la oblea; un falso positivo provoca una parada innecesaria de la línea de producción. El láser que hay dentro de cada contador de partículas determina si el sistema comete un error que se traduce en una pérdida de rendimiento o en una parada de la producción.
Este artículo técnico de Laser Quantum (una marca de Novanta) explica cómo funciona el recuento de partículas en los instrumentos de pureza de fluidos para semiconductores: el rayo láser atraviesa la celda de flujo, la luz difractada por las partículas es captada por una matriz de CCD o fotodiodos situada alrededor de un absorbedor de haz central — y por qué los láseres gem 532 nm y opus 532 nm (M² cercano a 1, apuntado estable, bajo nivel de ruido, refrigerados por aire) reducen los falsos positivos en un funcionamiento ininterrumpido (24/7).
Entre las conclusiones clave se incluyen:
- Por qué la precisión de apuntado del haz y el bajo nivel de ruido —y no la potencia bruta— determinan la tasa de falsos positivos en los contadores de partículas en líquido
- Cómo la luz difractada por las partículas en un CCD o una matriz de fotodiodos se corresponde con el tamaño y el recuento de las partículas
- Cuándo los láseres refrigerados por aire se vuelven imprescindibles: entornos de fábricas de semiconductores donde la refrigeración por agua no está permitida o no es viable
- Lo que ofrecen los láseres gem 532 nm y opus 532 nm: M² cercano a 1, retroalimentación de potencia integrada y tecnología de cavidad patentada
- Un marco de integración práctico: tamaño compacto, alta eficiencia energética, fiabilidad a largo plazo con funcionamiento ininterrumpido
Descarga el documento técnico completo para conocer el esquema óptico de recuento de partículas, los fundamentos de las especificaciones del láser que permiten reducir los falsos positivos en los ensayos de pureza de fluidos para semiconductores, y las características de integración (refrigeración por aire, retroalimentación de potencia integrada, tamaño compacto) que determinan si un contador de partículas sobrevive en la planta de producción o se convierte en un lastre para el mantenimiento.