Resumen del artículo técnico
Por qué es importante la estabilización de la fase de la envolvente de la portadora
A medida que la duración de los pulsos se acerca al límite de un solo ciclo, la estabilidad de la fase de la envolvente de la portadora (CEP) se vuelve fundamental para el rendimiento del láser.
Los láseres ultrarrápidos avanzan hacia duraciones de pulso cada vez más cortas, lo que hace que la estabilidad de la fase de la envolvente de la portadora (CEP) sea cada vez más importante. En pulsos de pocos ciclos, incluso pequeñas variaciones de fase pueden afectar a la consistencia del campo eléctrico de un pulso a otro, lo que repercute en los experimentos avanzados de física no lineal y de campos intensos.
Este artículo técnico analiza dos innovaciones que hay detrás del modelo «venteon CEP5» de Novanta Light Engines, las cuales permiten una estabilización a largo plazo de la CEP, un bajo ruido de fase y duraciones de pulso inferiores a 5,5 fs, al tiempo que se conservan la potencia de salida y la calidad del haz.
Entre las conclusiones clave se incluyen:
- Por qué la estabilización de la CEP resulta fundamental en los láseres ultrarrápidos de pocos ciclos
- Cómo la deriva del CEP afecta a la consistencia entre pulsos y a los resultados experimentales
- Las limitaciones de los enfoques tradicionales de estabilización del CEP
- Cómo la retroalimentación directa entre el láser y la bomba mejora la estabilidad y el ancho de banda de bloqueo
- Por qué los espectros que abarcan una octava eliminan las etapas adicionales de generación de ancho de banda al tiempo que maximizan la potencia de salida útil
Descarga el artículo técnico completo para obtener mediciones detalladas del ruido de fase del CEP, datos de estabilidad a largo plazo, información sobre la arquitectura de autorreferencia f a 2f y un análisis más detallado de las tecnologías que permiten un rendimiento del láser estabilizado por CEP por debajo de los 5,5 fs para aplicaciones avanzadas de investigación en fotónica. Estabilidad de potencia en el corte por láser de CO₂ de película fina