Precision Manufacturing

Artículo

La microscopía de superresolución alcanza los 14 nm

Resumen del artículo técnico

Elección de la fuente láser adecuada para la superresolución con GSD de 14 nm
El contraste «donut-zero», y no la potencia del láser, determina el límite inferior de resolución de la GSD.

El criterio de Abbe limita a los microscopios confocales convencionales a aproximadamente la mitad de la longitud de onda de excitación —lo cual es adecuado para células, pero inútil para localizar pares de centros NV en un diamante separados por unos pocos nanómetros—. La técnica de agotamiento del estado fundamental (GSD) supera esta limitación saturando la fluorescencia con un haz de perfil en forma de rosquilla. Sin embargo, la resolución alcanzable depende de lo oscuro que sea realmente el mínimo del perfil de rosquilla. Un láser que no pueda mantener la pureza de su modo TEM₀₀, o cuyo punto de enfoque se desvíe al aumentar la potencia, produce un fondo de rosquilla que no es realmente oscuro, y la curva de resolución frente a la potencia se aplana antes de lo que debería.

Este artículo técnico documenta una configuración óptica GSD del grupo del profesor Fedor Jelezko de la Universidad de Ulm que resuelve centros NV con un FWHM de 14 nm —lo cual se ha logrado escalando la excitación del láser Novanta Laser Quantum gem a 532 nm a potencias de 8,3, 17,3, 38 y 85 mW, al tiempo que se conserva la pureza del haz y la estabilidad de apuntado en todo el rango de potencia, con la curva de resolución frente a la potencia ajustada al modelo de saturación de GSD.

Entre las conclusiones clave se incluyen:

  • Por qué la calidad del haz en forma de rosquilla —y no la potencia bruta del láser— establece el límite inferior definitivo de resolución: un mínimo de rosquilla distinto de cero limita la resolución antes de que lo haga la saturación
  • Cómo la saturación de la fluorescencia del centro NV transforma la imagen limitada por difracción en una superresolución escalable en potencia — y qué especificaciones de la fuente láser se mantienen tras el escalado
  • Cuándo especificar un «gem 532» estabilizado en lugar de fuentes genéricas de 532 nm: aplicaciones en las que el mismo láser debe alcanzar los 8 mW y los 85 mW manteniendo al mismo tiempo la orientación del haz y la pureza del modo
  • Qué aporta el Gem 532 a la GSD: pureza de modo TEM₀₀, baja deriva de apuntado en todo el rango de potencia y la estabilidad a largo plazo que hace fiable la calibración de resolución frente a potencia
  • Una nota práctica con visión de futuro: la superresolución con centros NV se sitúa en la intersección entre el procesamiento de información cuántica (qubits acoplados) y la biología (proteínas sobre nanodiamantes), dos mercados en crecimiento a los que da servicio el mismo láser

Descarga el artículo técnico completo con el diagrama del diseño óptico del GSD elaborado por el grupo de la Universidad de Ulm, la serie de imágenes de cuatro potencias que muestra el colapso de la mancha oscura desde el límite confocal hasta los 14 nm, y la curva de resolución frente a potencia, antes de especificar una fuente de 532 nm basándote únicamente en las especificaciones de potencia media y descubrir, a 85 mW, que es la calidad del haz, y no la potencia del láser, lo que limita tu resolución.

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contenido restringido

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form