Precision Manufacturing

Articolo

Monitoraggio della temperatura per garantire prestazioni ottimali dei laser a CO₂

Panoramica sul documento tecnico

Monitoraggio della temperatura del tubo nei laser a CO₂ sigillati
La temperatura del tubo è il primo segnale che indica l’imminente guasto di un laser a CO₂.

I laser a CO₂ sigillati subiscono un degrado prevedibile, ma solo se è possibile osservarne
. La temperatura del tubo supera i valori specificati, l’efficienza di conversione cala,
la potenza di uscita diventa instabile e il primo segnale che arriva in produzione
è solitamente un problema di resa che è già costato una produzione intera di componenti.
A quel punto, il sistema di raffreddamento, che era la vera causa principale del problema, ha già
funziona in modo insufficiente da ore, senza dare alcun segnale.

Questo documento tecnico spiega in che modo la temperatura del tubo influisce sulla
e la stabilità del laser a CO₂, quali sono le cause della deriva termica in contesti produttivi reali
(condizioni ambientali, degrado del sistema di raffreddamento e
), e come la funzione «vi40 Temperature Broadcast» di Novanta fornisca
i dati in tempo reale sulla temperatura del tubo tramite l’I/O DB-9 del laser — in modo che i sistemi
possano individuare eventuali problemi di raffreddamento prima che raggiungano il laser.

I punti chiave da ricordare includono:

  • Perché la temperatura del tubo è l’indicatore principale della perdita di prestazioni dei laser a CO₂
  • In che modo le condizioni ambientali, la deriva del sistema di raffreddamento e il ciclo di lavoro influenzano la temperatura del tubo
  • Quando integrare i dati in tempo reale sulla temperatura del laser nel sistema di controllo della macchina
  • Cosa offre la funzione «Temperature Broadcast» di vi40: aggiornamento ogni 250 ms sull’uscita DB-9
  • Un quadro pratico per il controllo del raffreddamento a circuito chiuso che garantisce la stabilità della potenza e riduce i costi operativi

Scarica il documento tecnico completo per ottenere i dati sull’impatto operativo,
i dettagli di integrazione della funzione “Temperature Broadcast” del vi40 e un
quadro pratico per il controllo predittivo del raffreddamento — prima che una deriva silenziosa
deriva silenziosa del sistema di raffreddamento si trasformi in un arresto non programmato della produzione.

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

Contenuti riservati

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo