Precision Manufacturing

Articolo

La microscopia a superrisoluzione raggiunge i 14 nm

Panoramica del documento tecnico

Scelta della sorgente laser adeguata per la superrisoluzione con GSD a 14 nm
È il contrasto “donut-zero”, non la potenza del laser, a determinare il limite minimo di risoluzione del GSD.

Il criterio di Abbe limita i microscopi confocali convenzionali a circa la metà della lunghezza d’onda di eccitazione — adeguato per le cellule, ma inadeguato per individuare coppie di centri NV nel diamante distanti pochi nanometri l’una dall’altra. La tecnica Ground State Depletion (GSD) supera questo limite saturando la fluorescenza con un fascio dal profilo a ciambella. Tuttavia, la risoluzione ottenibile dipende da quanto è effettivamente scuro il minimo del profilo a ciambella. Un laser che non riesce a mantenere la purezza della modalità TEM₀₀, o la cui puntatura subisce derive all’aumentare della potenza, produce un fondo del profilo a ciambella che non è veramente scuro — e la curva che mette in relazione risoluzione e potenza si appiattisce prima del previsto.

Questo articolo tecnico documenta una configurazione ottica GSD realizzata dal gruppo del professor Fedor Jelezko presso l’Università di Ulm, in grado di risolvere i centri NV con un FWHM di 14 nm — risultato ottenuto scalando l’eccitazione a 532 nm del laser Novanta Laser Quantum gem a potenze di 8,3, 17,3, 38 e 85 mW, preservando al contempo la purezza del fascio e la stabilità di puntamento su tutto l’intervallo di potenza, con la curva risoluzione-potenza adattata al modello di saturazione GSD.

I punti chiave da ricordare includono:

  • Perché è la qualità del fascio a forma di ciambella — e non la potenza laser grezza — a determinare il limite minimo di risoluzione: un minimo della ciambella diverso da zero limita la risoluzione prima ancora che lo faccia la saturazione
  • Come la saturazione della fluorescenza del centro NV trasformi l’imaging limitato dalla diffrazione in una super-risoluzione scalabile in potenza — e quali specifiche della sorgente laser sopravvivono al ridimensionamento
  • Quando specificare un gem 532 stabilizzato anziché sorgenti generiche a 532 nm: applicazioni in cui lo stesso laser deve raggiungere 8 mW e 85 mW mantenendo l’orientamento del fascio e la purezza di modalità
  • Cosa apporta il Gem 532 al GSD: purezza di modalità TEM₀₀, bassa deriva di puntamento su tutto l’intervallo di potenza e la stabilità a lungo termine che rende affidabile la calibrazione risoluzione-potenza
  • Una nota pratica e lungimirante: la super-risoluzione con centro NV si colloca all’intersezione tra l’elaborazione delle informazioni quantistiche (qubit accoppiati) e la biologia (proteine su nanodiamanti) — due mercati in crescita serviti dallo stesso laser

Scarica il documento tecnico completo con lo schema del layout ottico GSD realizzato dal gruppo dell’Università di Ulm, la serie di immagini a quattro potenze che mostra il collasso del punto scuro da quello limitato dalla confocalità a 14 nm e l’andamento della risoluzione in funzione della potenza — prima di specificare una sorgente a 532 nm basandovi esclusivamente sulle specifiche di potenza media e scoprire a 85 mW che è la qualità del fascio, e non la potenza del laser, a limitare la vostra risoluzione.

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

Contenuti riservati

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo