Precision Manufacturing

Articolo

Microscopia a foglio di luce a reticolo


Panoramica del documento tecnico

Scelta della sorgente laser adeguata per la microscopia a foglio di luce reticolare
Sono le ore di emissione stabile, non i nanosecondi di potenza di picco, a determinare la scelta del laser per la LLSM.

Se si specifica un motore ottico a reticolo di Bessel, la geometria si risolve da sola — ma solo se il laser di eccitazione mantiene le proprie specifiche per l’intera sessione di imaging. La deriva di puntamento compromette l’allineamento del reticolo; la variazione RMS della potenza modula l’intensità della fluorescenza in tutto il set di dati; le perdite di lancio in fibra compromettono il rapporto segnale-rumore. Gli ingegneri del sistema ottico non falliscono nella LLSM: è la sorgente laser da loro specificata a fallire, dopo ore di esperimento, proprio quando i risultati biologici stavano finalmente per emergere.

Questo documento tecnico illustra perché la serie «gem» di laser DPSS a onda continua accoppiati a fibra «Laser Quantum» di Novanta è diventata la sorgente di eccitazione di riferimento per i sistemi LLSM basati sull’architettura Betzig/HHMI Janelia — in particolare per quanto riguarda le specifiche che resistono a lunghe sessioni su cellule vive: profilo spaziale del fascio M² <1,1, stabilità di puntamento del fascio <10 μrad/°C e stabilità della potenza di uscita RMS <0,8% nell’arco di 100 ore a temperatura costante.

I punti chiave da ricordare includono:

  • Perché una stabilità del laser “sufficientemente buona” è il killer silenzioso dei lunghi esperimenti su cellule vive — la deriva dell’intensità di fluorescenza contamina i set di dati 4D molto prima che l’utente se ne accorga
  • Come le tre specifiche fondamentali per l’LLSM si ricollegano direttamente alle modalità di guasto del sistema: M² (geometria del reticolo), puntamento (allineamento del reticolo), potenza RMS (normalizzazione dell’intensità)
  • Quando specificare un DPSS accoppiato a fibra in modalità CW anziché sorgenti pulsate: l’eccitazione LLSM non richiede picchi ultraveloci, ma ore di emissione CW geometricamente precisa
  • Cosa copre il menu delle lunghezze d’onda visibili del sistema: una gamma adattata ai fluorofori per i pannelli di fluorescenza LLSM più comuni, fornita tramite un’unica interfaccia meccanica ed elettrica
  • Una nota pratica e lungimirante: l’ottica adattiva “guide-star” dell’AO-LLSM estende l’LLSM in tessuti più profondi, alzando ulteriormente l’asticella sulla stabilità della sorgente di eccitazione

Scarica il documento tecnico completo per consultare la tabella delle specifiche del laser gem mappata sui requisiti del motore ottico LLSM, il contesto dell’architettura Betzig/Janelia e gli sviluppi AO-LLSM che i ricercatori stanno utilizzando per video di cellule vive della durata di ore su endocitosi, dinamiche organellari e e la crescita dei neuriti nel pesce zebra — prima di specificare un laser che rispetti le tolleranze indicate nella scheda tecnica ma non durante l’intera sessione di imaging.

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

Contenuti riservati

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo