Precision Manufacturing

Article

Mesure de particules de haute précision à l’aide de lasers

Présentation de l’article technique

Mesure hautement précise des particules à l’aide de lasers

C’est la stabilité du faisceau, et non la puissance brute, qui détermine les faux positifs des compteurs de particules.

Dans la fabrication de plaquettes de semi-conducteurs, la pureté des fluides chimiques, de refroidissement et de nettoyage n’est pas un simple atout : c’est ce qui fait la différence entre le rendement et les rebuts. Un contaminant non détecté entraîne un défaut sur la plaquette ; un faux positif déclenche un arrêt inutile de la ligne de production. Le laser intégré à chaque compteur de particules détermine si le système va entraîner une perte de rendement ou un arrêt de la production.

Cet article technique de Laser Quantum (une marque de Novanta) explique le fonctionnement du comptage de particules au sein des instruments de mesure de la pureté des fluides pour semi-conducteurs : un faisceau laser traverse une cellule d’écoulement, la lumière diffractée par les particules est captée par un capteur CCD ou un réseau de photodiodes disposé autour d’un absorbeur de faisceau central — et pourquoi les lasers gem 532 nm et opus 532 nm (M² proche de 1, pointage stable, faible bruit, refroidissement par air) réduisent les faux positifs dans le cadre d’un déploiement 24 h/24 et 7 j/7.

Principaux points à retenir :

  • Pourquoi la précision de pointage du faisceau et le faible bruit — et non la puissance brute — déterminent le taux de faux positifs dans les compteurs de particules liquides
  • Comment la lumière diffractée par les particules dans un capteur CCD ou un réseau de photodiodes permet de déterminer la taille et le nombre de particules
  • Quand les lasers refroidis à l’air deviennent indispensables : les environnements de fabrication de semi-conducteurs où le refroidissement par eau n’est pas autorisé ou n’est pas envisageable
  • Ce qu’offrent les lasers gem 532 nm et opus 532 nm : M² proche de 1, rétroaction de puissance intégrée, technologie de cavité brevetée
  • Un cadre d’intégration pratique : encombrement réduit, rendement énergétique élevé, fiabilité à long terme 24 h/24, 7 j/7

Téléchargez le document technique complet pour découvrir le schéma optique du comptage de particules, la justification technique des spécifications laser permettant de réduire les faux positifs lors des tests de pureté des fluides pour semi-conducteurs, ainsi que les caractéristiques d’intégration (refroidissement par air, régulation de puissance intégrée, faible encombrement) qui déterminent si un compteur de particules résiste aux conditions de la chaîne de production ou devient un fardeau en termes de maintenance.

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Contenu réservé aux abonnés

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.