Precision Manufacturing

Article

Microscopie à feuille de lumière à réseau


Présentation de l’article technique

Choisir la source laser adaptée à la microscopie à feuille de lumière sur réseau
C’est la stabilité de la sortie sur plusieurs heures, et non la puissance de crête sur quelques nanosecondes, qui détermine le choix du laser pour la LLSM.

Il suffit de définir les spécifications d’un moteur optique à réseau de Bessel pour que la géométrie se mette en place d’elle-même — mais uniquement si le laser d’excitation conserve ses caractéristiques techniques tout au long d’une session d’imagerie. La dérive de pointage perturbe l’alignement du réseau ; la variation RMS de la puissance module l’intensité de la fluorescence sur l’ensemble du jeu de données ; les pertes au niveau de la sortie de la fibre anéantissent le rapport signal/bruit. Ce ne sont pas les ingénieurs en systèmes optiques qui échouent avec la LLSM — c’est la source laser qu’ils ont spécifiée qui échoue, après plusieurs heures d’expérience, au moment même où les résultats biologiques allaient enfin se dessiner.

Cet article technique explique pourquoi la série « gem » de lasers DPSS à onde continue (cw) couplés à une fibre de Novanta Laser Quantum est devenue la source d’excitation de référence pour les systèmes LLSM basés sur l’architecture Betzig/HHMI Janelia — en particulier grâce à ses spécifications techniques qui résistent à de longues sessions sur cellules vivantes : profil spatial du faisceau M² < 1,1, stabilité de pointage du faisceau < 10 μrad/°C et stabilité de la puissance de sortie RMS < 0,8 % sur 100 heures à température constante.

Principaux enseignements :

  • Pourquoi une stabilité laser « suffisante » est le tueur silencieux des longues expériences sur cellules vivantes — la dérive de l’intensité de fluorescence contamine les ensembles de données 4D bien avant que l’utilisateur ne s’en aperçoive
  • Comment les trois spécifications essentielles pour la LLSM correspondent directement aux modes de défaillance du système : M² (géométrie du réseau), pointage (alignement du réseau), puissance RMS (normalisation de l’intensité)
  • Quand privilégier un DPSS couplé à une fibre en mode continu (CW) plutôt que des sources pulsées : l’excitation en LLSM ne nécessite pas de pics ultra-rapides, mais des heures de rayonnement en mode continu (CW) d’une grande précision géométrique
  • Ce que couvre la gamme de longueurs d’onde visibles des gemmes : une plage adaptée aux fluorophores pour les panels de fluorescence LLSM les plus courants, fournie via une seule interface mécanique et électrique
  • Remarque pratique et prospective : l’optique adaptative « guide-star » de l’AO-LLSM étend la portée du LLSM dans les tissus plus profonds, ce qui relève encore davantage la barre en matière de stabilité de la source d’excitation

Téléchargez le document technique complet pour consulter le tableau des spécifications du laser gem, mis en correspondance avec les exigences du moteur optique LLSM, le contexte de l’architecture Betzig/Janelia, ainsi que les développements AO-LLSM utilisés par les chercheurs pour l’enregistrement vidéo en direct sur plusieurs heures de l’endocytose, de la dynamique des organites et et de la croissance des neurites chez le poisson-zèbre — avant de choisir un laser dont les tolérances sont respectées sur la fiche technique, mais pas pendant toute la durée de la session d’imagerie.

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Contenu réservé aux abonnés

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.