PRODUZIONE AVANZATA
Laser avanzato
Produzione additiva laser
I costruttori di macchine per la produzione additiva laser si affidano a sottosistemi ottici strettamente integrati per ottenere prestazioni costanti e ripetibili nella stampa 3D dei metalli.
Ottimizzazione delle prestazioni dei sistemi di produzione additiva laser
Le piattaforme di produzione additiva laser sono sistemi elettromeccanici complessi che dipendono da un comportamento ottico prevedibile. I costruttori di macchine devono garantire la stabilità della potenza del laser, la qualità del fascio e la precisione di scansione su tutta l’area di costruzione, mantenendo al contempo la ripetibilità nel corso di cicli di produzione prolungati.
Architetture a supporto della fusione laser a letto di polvere
Nei sistemi di fusione laser a letto di polvere, l’interazione tra la sorgente laser, il percorso di trasmissione del raggio e l’ottica di scansione determina il modo in cui l’energia viene applicata al letto di polvere. Eventuali variazioni in uno qualsiasi di questi elementi possono influire sull’uniformità della fusione, sulla risoluzione dei dettagli e sulla ripetibilità della stampa.
Integrazione tra orientamento preciso del fascio e scansione
Il posizionamento accurato del raggio è fondamentale per i sistemi di produzione additiva laser, soprattutto ora che i produttori puntano a caratteristiche sempre più precise, aree di costruzione più ampie e una maggiore produttività. Le ottiche di scansione e i componenti di orientamento del raggio devono garantire precisione, messa a fuoco e ripetibilità durante l’intero processo di costruzione.
Progettato per l'integrazione con i costruttori di macchine
I costruttori di macchine per la produzione additiva laser devono trovare un equilibrio tra i requisiti prestazionali e l’integrazione dei sistemi, la producibilità e la manutenibilità a lungo termine. I componenti ottici devono adattarsi ad architetture con vincoli molto rigidi, pur garantendo il funzionamento su scala industriale.
Le nostre soluzioni sono sviluppate pensando all’integrazione, supportando la progettazione di sistemi modulari, un comportamento prevedibile e l’allineamento con le strategie di controllo a livello di macchina.
Fattori abilitanti della produzione additiva laser
I vantaggi della produzione additiva laser includono:

Erogazione stabile dell’energia laser
Garantisce un comportamento di fusione uniforme tra gli strati e le stampe.

Posizionamento accurato del raggio
Consente percorsi di scansione ripetibili e una definizione controllata delle caratteristiche.

Integrazione a livello di sistema
Sottosistemi ottici progettati per allinearsi con le architetture delle macchine e i sistemi di controllo.

Supporto da ingegnere a ingegnere
Tecnologie adatte sia alle piattaforme di sviluppo che alle macchine su scala di produzione.
Prodotti correlati
Contenuti correlati
Richiedi un test applicativo
Collabora con il nostro team per valutare le tecnologie Light Engine nell’ambito della tua ricerca scientifica o della tua piattaforma di sviluppo strumentale.