Precision Manufacturing

成功事例

オーダーメイドの小児用装具におけるトレーサビリティと品質保証の向上

課題 完成品の刻印工程を置き換えること 適用事例 曲面へのレーザーマーキングおよびコーディング 解決策 25ワ…

課題

完成品の刻印工程を置き換えること

適用事例

曲面へのレーザーマーキングおよびコーディング

解決策

25ワットのCO₂レーザと2軸レーザーマーキングヘッドの組み合わせ

Cascade DAFO, Inc.は、足や足首の随意制御に何らかの障害がある小児および成人患者向けに、初のダイナミック・アンクル・フット・オーソシス(DAFO®)を発表しました。 硬性のAFOブレースとは異なり、薄くて柔軟な特許取得済みのDAFO®デザインは、動きの自由度を確保しつつ、足と足首を危険から保護し、患者が正しい足・足首の位置を維持し、可動性を高め、最終的には立ち上がりや歩行スキルの習得成功率を向上させるのに役立ちます。  

カスケード・DAFOは、患者自身が色や柄、装飾的なグラフィック要素を選んで装具を自分好みにカスタマイズできるようにすることで、小児用装具の概念をさらに一歩前進させました。特に幼い患者にとって、これは極めて重要な機能です。

カスケードDAFOの事業開発・教育担当ディレクターであるロレッタ・シェルドン(COA)氏は次のように述べています。「子どもたちが選んだデザインなどを見ると、彼らが自身の医療に主体的に関わっていることがわかります。これは、装具を装着したいかどうかという点において、非常に大きな違いをもたらします。」 

カスタムメイドと既製のDAFOデザインの両方を扱い、患者が選べる装飾オプションが文字通り数百種類にも及ぶため、カスケードDAFOにおける製品の追跡と品質管理は不可欠です。

当初、カスケードDAFOにおける各DAFOの追跡作業は、手持ち式の刻印機を使用して、ジョブ番号、製造日、特許番号を記録することから成っていました。これらの空圧式の刻印工具は重く、騒音が大きく、従業員が数時間にわたって動作し続けるのは困難でした。 ミスがあれば作業を最初からやり直す必要があり、また刻印が判読しづらい場合もあり、保証に関する問い合わせや再注文の遅延につながる可能性がありました。

さらに、カスケードDAFOの事業が欧州地域にまで拡大すると、欧州で販売されるすべての既製装具にCEマークを記載するという欧州連合(EU)の要件など、新たな課題も浮上しました。 この追加要件により、手動の刻印工具はこの作業には不向きであることが判明し、カスケードDAFOは、CEマークを刻印するためにすべての熱成形金型を改造するという、コストのかかる代替案を検討せざるを得なくなりました。  

より良い解決策を求めて、Cascade DAFO社の製造エンジニアは、NovantaブランドのSynradに連絡を取り、CO₂レーザを使用してポリエチレン(PE)シェルにマーキングを行う可能性について相談しました。 Cascade DAFO社と緊密に連携した結果、Novanta社のアプリケーション・エンジニアリング・マネージャーであるジャスティン・コンロイ氏は、25ワットのCO₂レーザとFH Flyerマーキングヘッドを組み合わせることが、複合曲面を持つDAFOシェルへのマーキングに最適なソリューションであると迅速に判断しました。

ニュースレターの登録

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。