法兰克福,2022年11月15日,Formnext
全球领先的激光光子学、 精密运动控制及视觉技术,服务于先进工业设备集成商(OEM),包括增材制造应用领域;以及Dyndrite™——一家提供用于开发新一代数字制造软硬件的GPU加速计算引擎的公司——宣布达成合作,共同支持Novanta的Firefly 3D和Lightning™ II激光光束扫描解决方案。
双方将合作开展一项概念验证,使Dyndrite软件能够直接为Novanta硬件生成低级扫描轨迹。这使Dyndrite增材CAM软件的用户能够生成分辨率极高的扫描轨迹,从而充分利用激光扫描仪硬件的先进功能和内在性能。
Novanta的高精度扫描解决方案被广泛应用于各类激光粉末床熔融(LPBF)设备中,但标准轨迹策略往往无法充分发挥其性能。Novanta的扫描解决方案通常能够以远高于当前公开市场常见水平的性能操作,并支持更广泛的扫描策略。
Firefly 3D 扫描振镜功能
Firefly 3D 作为一款封闭式紧凑型解决方案,专为支持多头机器架构并实现高达 100% 的重叠率而设计,是当今批量生产型高产能增材制造设备的理想选择。 其设计中集成了多项简化安装和操作的功能,包括对增材制造过程的精确监控,以及工艺数据与运动数据的同步。
“Novanta的Firefly 3D和Lightning™ II等高性能扫描仪采用智能技术设计,能够预测自身的性能和极限,”Novanta技术业务开发经理Simon Matthias表示。“这能指导控制硬件如何最佳地驱动扫描仪,从而充分利用其全部带宽。 我们已经通过Dyndrite看到了在材料和工艺方面的可能性,并深知与他们合作将能充分释放我们扫描仪的全部潜力。”
超越标准化扫描模式
在对新材料和设备进行认证时,参数和扫描模式的开发是一项艰巨的任务。正因如此,通常会存在一种保守倾向,导致用户、设备开发商以及驱动设备的软件开发人员局限于传统方法,依赖于棋盘格或类似的网格填充式扫描模式等标准化扫描模式。 其结果往往是效率降低,且错失了优化材料微观结构的潜力。
Dyndrite 旨在通过提供前所未有的软件功能、自由度以及对扫描仪的控制权,彻底颠覆这种传统的参数开发模式。这些控制功能和算法能够充分发挥底层硬件的性能,实现更高效、成本更低的设备设计以及更优的工艺交互,从而获得更优异的材料性能并加快构建速度。
“Dyndrite 的成立源于我们意识到制造硬件的发展已经超越了软件,”Dyndrite 首席执行官 Harshil Goel 表示,“我们与 Novanta 的合作,使我们更接近于扭转这一阻碍行业发展的趋势。我们期待与 Novanta 团队合作,共同展示我们解决方案的综合实力。”
Dyndrite 提供了一套应用程序开发工具包(ADK),可用于为各种增材制造工艺开发功能强大的下一代增材 CAM 解决方案。 该公司今日还宣布,基于该 ADK 发布了一款全新的 LPBF 材料与工艺开发软件解决方案。公司致力于持续与设备零部件供应商合作,在其软件产品组合中提供更精准的激光控制功能。
欢迎莅临Formnext展会,参观Novanta和Dyndrite展位
欢迎莅临Dyndrite或Novanta展位了解更多详情:
Dyndrite — 11.0号展厅,C61展位
Novanta — 12.0号展厅,E08号展位
关于 Novanta
Novanta 是医疗和先进工业技术市场中设备集成商值得信赖的技术合作伙伴,在光子学、视觉和精密运动技术领域拥有深厚的专有技术。
如需了解其激光加工解决方案的更多信息,请访问https://novanta.com/precision-manufacturing/。
有关 Firefly 3D 的更多信息,请访问https://novanta.com/precision-manufacturing/product/firefly-3d/。
关于 Dyndrite
Dyndrite 的使命是从根本上改变计算机上几何图形的创建、转换和传输方式。Dyndrite 的应用程序开发工具包 (ADK) 为硬件和软件公司提供了实现数字制造潜能所需的能力、自由度和控制权。如需了解更多信息,请访问:www.dyndrite.com。