白色背景上的 Ventus 固体连续波激光器

新闻

产品停产通知:Ventus 激光器平台

Novanta 宣布计划终止Ventus® 激光器平台的生产(EOL),这是我们持续简化产品组合、引导客户转向性能更优的下一代解决方案的举措之一。 

产品过渡概述

Ventus 平台历来服务于学术领域及部分设备集成商应用,现将停止供应,并由我们的GEM 和 GEMultra™ 激光器平台取代,后者具备更优异的性能、可靠性和长期供货保障。 

我们建议客户评估并过渡到这些推荐的替代产品,以确保供应的连续性并获得增强的容量。

重要日期

  • 停产公告:2026年3月31日  
  • 最后采购(LTB)截止日期:2026年9月30日  
  • 停产日期:2027年3月31日  
  • 最后发货日期:2027年3月31日 
  • 软件/固件更新终止:2026年9月30日  
  • 服务与支持终止日期:2029年9月30日  

受影响的产品

本通知适用于所有Ventus 激光器机型及配置,包括 532 nm、561 nm、660 nm 和 671 nm 型号及相关部件编号。 

  • GEM 561nm、660nm、671nm
  • GEMultra 532nm

这些平台提供了直接替换方案,在保持广泛应用兼容性的同时,还提升了系统性能和可靠性。 

客户支持与过渡

Novanta 致力于确保平稳过渡,并将提供: 

  • 结构化的最后采购计划及执行 
  • 迁移方面的应用与工程支持 
  • 持续提供服务、维修和技术支持,直至 2029 年 9 月  
  • 在过渡期间持续保持沟通并提供最新动态 

后续步骤

目前正在使用Ventus激光器的客户应联系其Novanta代表,以: 

  • 评估替换方案 
  • 规划最后一次采购订单 
  • 启动 GEM 或 GEMultra 平台的资格认证 

如需更多信息或支持,请联系Novanta Photonics 客户支持部门或您当地的销售代表。 

感谢您的关注。

目前,我们无法接收您所在地区的表格提交。如果您需要帮助或有任何疑问,请通过电子邮件与我们联系。