Novanta 宣布计划终止Ventus® 激光器平台的生产(EOL),这是我们持续简化产品组合、引导客户转向性能更优的下一代解决方案的举措之一。
产品过渡概述
Ventus 平台历来服务于学术领域及部分设备集成商应用,现将停止供应,并由我们的GEM 和 GEMultra™ 激光器平台取代,后者具备更优异的性能、可靠性和长期供货保障。
我们建议客户评估并过渡到这些推荐的替代产品,以确保供应的连续性并获得增强的容量。
重要日期
- 停产公告:2026年3月31日
- 最后采购(LTB)截止日期:2026年9月30日
- 停产日期:2027年3月31日
- 最后发货日期:2027年3月31日
- 软件/固件更新终止:2026年9月30日
- 服务与支持终止日期:2029年9月30日
受影响的产品
本通知适用于所有Ventus 激光器机型及配置,包括 532 nm、561 nm、660 nm 和 671 nm 型号及相关部件编号。
推荐的替代平台
- GEM 561nm、660nm、671nm
- GEMultra 532nm
这些平台提供了直接替换方案,在保持广泛应用兼容性的同时,还提升了系统性能和可靠性。
客户支持与过渡
Novanta 致力于确保平稳过渡,并将提供:
- 结构化的最后采购计划及执行
- 迁移方面的应用与工程支持
- 持续提供服务、维修和技术支持,直至 2029 年 9 月
- 在过渡期间持续保持沟通并提供最新动态
后续步骤
目前正在使用Ventus激光器的客户应联系其Novanta代表,以:
- 评估替换方案
- 规划最后一次采购订单
- 启动 GEM 或 GEMultra 平台的资格认证
如需更多信息或支持,请联系Novanta Photonics 客户支持部门或您当地的销售代表。