Laser Quantum 产品品牌
是的,我们的绿色泵浦源(如 Finesse 或 Opus)非常适合用于泵浦以皮秒模式或连续波模式运行的 Ti:S 激光器。现有客户已在这些领域成功应用了 Laser Quantum 的激光器。
通过测量,计算得出强制风冷板的热阻为0.08C/W。这意味着在正常的实验室温度和条件下,6W的Opus 532可以保持其温度
导致系统无法产生激光的原因多种多样。请按照以下步骤进行检查,以确保此问题并非由外部因素引起。
请彻底关闭系统(包括电源单元),等待近似值30分钟后重新启动系统。
请确保冷却系统运行正常:
管路是否连接妥当?
冷水机是否已开启?
冷却液是否在循环?
激光器头和电源的温度是多少?温度是否已稳定?
请确保所有电缆和联锁连接器在激光器和/或电源单元处均已牢固连接。
请确保钥匙已转至“开”位置,系统已启用,且预热阶段已完成。
检查并确保泵二极管驱动电流设置在高于激光器发射阈值的数值,例如设置在 50% 至 100% 之间。
如果问题仍然存在,请联系我们的 Laser Quantum 技术支持团队。
导致激光系统性能发生变化的原因多种多样。请按照以下步骤进行检查,以确保性能变化并非由外部因素引起。
请确保您已正确测量了输出功率(参见上文第5点)。
请彻底关闭系统(包括电源单元),等待近似值30分钟后重新启动系统。
请确保冷却系统足够且运行正常(参见上文第3和第4项)。
请确保所有电缆在激光器和电源单元处均已牢固固定。
请确保激光器安装在平整、干净的金属表面上,且安装扭矩不超过2Nm。 如果安装激光器的底座略有弯曲,或者激光器与底座之间有杂物,或者螺钉的拧紧扭矩不均匀导致激光器外壳弯曲,都可能会影响性能。
请确保没有激光器光束的背向反射被重新导向至激光孔径内。
如果配备了光纤传输系统,请检查光纤上是否有可见的损坏或扭结。请确保光纤未与任何水管捆绑在一起,因为循环流体的振动可能会导致系统性能发生变化。
如果完成所有检查后问题仍然存在,请联系我们的 Laser Quantum 支持团队,我们将很乐意为您提供帮助。
测量输出功率时,请使用经校准且额定功率范围与您的激光器指定功率相匹配的功率计。请确保波长设置符合符合性证书中规定的数值,并将功率计放置在输出光阑前方。 请在激光器输出孔与功率计之间不放置任何额外光学元件的情况下进行测量。
如果内置的过热保护系统被触发,电源单元将自动关闭激光器。只有在激光头充分冷却后,才能重新开启激光器。如果发生过热,请检查激光头是否配备了足够的散热措施。 如果使用冷却器,请确保其已连接到安装有激光器的冷却板上,且冷却液循环正常;您可以通过打开冷却器并检查水流是否流动来验证这一点。如果电源单元配有风扇,请确保风扇周围没有异物阻塞,并检查所有风扇是否正常旋转。 如果冷却系统和风扇运行正常,但激光器和/或电源仍出现过热情况,请联系我们的支持团队,我们将很乐意为您提供帮助。
振荡器内部的楔块不仅用于在 CEP 稳定系统中对载波包络相位进行粗调(精调和稳定性通过调节泵浦功率来实现),还用于对谐振腔色散进行精细调节。 为了获得Venteon系列振荡器几百纳米范围内的极宽光谱带宽,在模式锁定工作状态下,谐振腔的总色散必须尽可能接近于零。因此,谐振腔内的楔块位置对于在生产过程中测得的短脉冲获得最宽的光谱至关重要。 请注意,由于安装环境与生产地的环境条件不同,楔块位置在安装后可能会发生变化。
有几种不同的方法可供选择;其中一种是使用波片。然而,波片的带宽可能有限,且无法使所有波长分量旋转相同的角度。 此外,波片还会引入色散。对于极短且仅含几个周期的脉冲,更合适的选择是使用偏振转向潜望镜,它由反射光学元件制成,既能满足带宽要求,又仅会引入可忽略不计的色散。
Venteon干涉仪的实验装置中未采用小孔径,因此对于Venteon CEP5方法而言,会引起CEP拍频信号电平波动的光束指向问题并不关键,与其他技术相比,对此也没有更严格的要求。此外,该信号功率对温度漂移或对准误差不敏感。 在稳定性方面,CEP稳定激光系统(泵浦激光器和飞秒振荡器)以及f-to-2f干涉仪均构建在全水冷式整体式实验板上,因此这些系统的热漂移被尽可能地降至最低。
Venteon CEP5 方法无需借助 PCF 光纤来实现光谱展宽,覆盖一个八度的光谱直接由激光器产生。除了在 f-to-2f 干涉仪中对光谱的红外部分进行简单的二次谐波生成(SHG)外,该过程不涉及任何其他非线性度!
Synrad 产品品牌
目前,我们旗下的Synrad品牌在全球范围内已有超过25万台二氧化碳激光器投入使用。随着制造商对该激光器的性能和优势日益熟悉,这一数字正在迅速增长。
激光器运行所需的具体组件取决于您的具体应用。所有应用都需要某种“光束传输系统”,即用于将激光光束引导至工作表面,并对激光光束进行调节或聚焦的装置。可使用转向镜片和聚焦镜头来实现这一目的。 您还需要某种运动系统,例如XY工作台、镁汞扫描振镜或绘图仪机构,以及交流/直流电源;此外,根据所用激光器的功率,可能还需要为激光器配备冷却系统。
不。恰恰相反,我们的密封式CO₂激光器操作极其简便,无需任何特殊培训。只需安装好,让它们自动运行即可。就是这么简单。无需任何维护。
实际上,激光器比大多数类型的机械设备更安全。具体的安全措施很大程度上取决于您的具体应用场景。激光器的主要危险在于激光光束可能从工作表面反射回来。通常,亚克力或聚碳酸酯屏障就能提供足够的保护。激光器操作时,应始终佩戴安全眼镜或护目镜。
激光器的尺寸因型号而异,Synrad激光器的最小尺寸为17英寸。
虽然其他激光器需要定期维护和/或使用流动气体等耗材,但Synrad密封式CO₂激光器在操作时无需维护,也无需额外的耗材。Synrad采用简洁的设计,直流电输入,激光输出。 我们获得专利的“全金属管”技术几乎无需维护。Synrad激光器预计可连续运行数千小时,才需要补充气体。
Synrad 的 CO₂ 激光器可对多种材料进行打标、雕刻、钻孔、焊接、切割和钻孔,包括:亚克力、泡沫、陶瓷、垫片、木材、纸张、塑料、纺织品、橡胶、不锈钢、钛、薄金属等。更多详情请参见“应用”部分。
剑桥科技产品品牌
根据电源的配置方式或电源与驱动器之间的距离,S+可能需要在电源端或驱动器板上连接到Out+,而S-可能需要在电源端或驱动器板上直接连接到Out-。 Out – 与 Out + 之间的接地连接,以及两个伺服驱动器之间的接地连接,应采用粗规格、低电阻的导线。电源的接地连接为可选,通常不进行连接
仅使用一套 CRS 共振电机时,我们建议使用 12 V、1 A 的电源。CRS 仅以单一频率运行,效率极高,且功耗很低。
确保数据电缆的状态通道具有导通性。检查结果中是否存在奇偶校验误差。如果出现奇偶校验误差,则表明您的控制器预期的奇偶校验方式不正确,或者连接中断。 请按照详细介绍 XY2 100 协议的章节所述,检查状态信号的格式。如果上述方法均无法解决问题,请联系我们获取技术支持。
首先,请确保镜片周围没有障碍物。确认镜片能够移动后,请检查电源连接是否正确,并确认已接通电源。接下来,请检查所有其他连接是否正确,包括与电机的连接。如果系统仍然无法启动,请联系我们获取技术支持。
请确保系统已开启,且控制设备正在发送正确的信号。检查控制电缆的导通性,并确认与控制器的连接是否牢固。如果系统仍对命令无反应,请联系我们获取技术支持。
在某些高要求应用中,电机消耗了大量功率,导致电机线圈产生大量热量。这些热量会通过电机机身和转子传导,从而改变电机参数以及编码器的响应,并影响系统的精度。 为解决这一潜在问题,我们开发了主动冷却方案来调节电机的温度。
得益于状态空间模型对扫描系统的准确描述,LightningTM II 可以驱动各种负载。该算法最多可以模拟四个共振频率,从而能够控制任何现有伺服电子设备无法驱动的负载。要配置带自定义负载的系统,请联系我们的技术支持。
Lightning II 系统融合了六项*独特优势:
编码器位置探测器——先进的编码器技术和最先进的振镜电机设计,可提供超高分辨率和超低漂移,从而实现无与伦比的
PWM驱动输出——驱动器向电机传输的能量效率极高,即使在负载极大的情况下,也能实现无与伦比的速度和精度
基于观测器的状态空间控制——伺服驱动器中的控制算法针对特定的电机/镜片组合量身定制,使伺服系统在速度和精度方面实现最高性能
GSB通信协议——通用扫描总线(General Scanning Bus)是一种连接控制器与伺服驱动器之间的新型双向高速串行通信协议,可为扫描仪提供精密控制,并将状态及探针数据流传输至
ScanMaster 控制软件——通过计算机与扫描系统之间的单根 USB 连接,这款革命性的控制软件提供的自动化和优化功能远胜于任何其他
TuneMaster II 设置软件——自动化且用户友好的工具有助于缩短优化调校的开发时间,实现生产调校的自动化,并提升
LightningTM II 数字伺服驱动器上的 LED 指示灯目前*用作通用诊断指示灯。在正常运行期间,当驱动器处于空闲状态时,LED 指示灯持续亮起;当伺服电机发出指令时,LED 指示灯会闪烁。如果 LED 指示灯完全不亮,则表明存在问题,您可能会遇到通信故障。 请确认板上的电源连接是否正确(包括连接器引脚和电压电平)。如果电源连接正确,请联系 Cambridge Technology 寻求技术支持。
这取决于镜片的惯性、角度以及控制信号波形。
咨询专家
准备好克服挑战,充分发挥您的机器人应用的全部潜力了吗?立即联系我们的专家团队。