FRANCOFORTE, 15 novembre 2022, Formnext
Novanta, fornitore leader a livello mondiale di fotonica laser, controllo di movimento di precisione e tecnologie di visione per OEM industriali all’avanguardia, comprese le applicazioni di produzione additiva e Dyndrite™, fornitore del motore di calcolo accelerato da GPU utilizzato per creare hardware e software di produzione digitale di nuova generazione, hanno annunciato una collaborazione a sostegno delle soluzioni di orientamento del raggio laser Firefly 3D e Lightning™ II di Novanta.
Le aziende collaboreranno a un proof-of-concept che consentirà al software Dyndrite di generare direttamente traiettorie di scansione di basso livello per l’hardware Novanta. Ciò offre agli utenti del software Dyndrite Additive CAM la possibilità di generare traiettorie di scansione ad altissima risoluzione, sfruttando appieno le funzioni avanzate e la potenza intrinseca dell’hardware dello scanner laser.
Le soluzioni di scansione ad alta precisione di Novanta, utilizzate in un’ampia varietà di macchine per la fusione laser a letto di polvere (LPBF), spesso non vengono sfruttate appieno dalle strategie di traiettoria standard. Le soluzioni di scansione Novanta sono spesso in grado di funzionare a livelli di prestazione molto più elevati con una gamma più ampia di strategie di scansione rispetto a quelle attualmente disponibili sul mercato.
Caratteristiche della testina di scansione Firefly 3D
Progettata come soluzione compatta e chiusa per consentire architetture di macchine a più teste con una sovrapposizione fino al 100%, Firefly 3D è la soluzione ideale per le odierne macchine di produzione additiva ad alta produttività destinate alla produzione in serie. Il progetto integra funzionalità volte a semplificarne l’installazione e il funzionamento, tra cui il monitoraggio preciso del processo di produzione additiva e la sincronizzazione dei dati di processo e di movimento.
“Gli scanner ad alte prestazioni come Firefly 3D e Lightning™ II di Novanta sono progettati con una tecnologia intelligente in grado di prevedere le proprie capacità e i propri limiti”, ha affermato Simon Matthias, Technical Business Development Manager di Novanta. “Ciò indica all’hardware di controllo come pilotarli al meglio per consentire il pieno utilizzo dell’intera larghezza di banda degli scanner. Abbiamo visto cosa è possibile ottenere dal punto di vista dei materiali e dei processi con Dyndrite e sapevamo che collaborare con loro avrebbe sbloccato il pieno potenziale dei nostri scanner.”
Oltre gli schemi di scansione standardizzati
Lo sviluppo dei parametri e degli schemi di scansione rappresenta un’impresa enorme quando si tratta di qualificare nuovi materiali e macchine. Per questo motivo, spesso prevale un atteggiamento conservativo che porta gli utenti, gli sviluppatori delle macchine e del software che le gestisce a rimanere nell’ambito degli approcci tradizionali, affidandosi a schemi di scansione standardizzati come la scacchiera o simili approcci basati su tratteggi. Il risultato è spesso una riduzione dell’efficienza e il mancato sfruttamento del potenziale di miglioramento delle microstrutture dei materiali.
Dyndrite punta a rivoluzionare questo modello tradizionale di sviluppo dei parametri fornendo una potenza software senza precedenti, libertà e controllo sullo scanner. Questi controlli e algoritmi possono sfruttare la potenza dell’hardware sottostante per offrire una progettazione delle macchine più efficiente e meno costosa, nonché migliori interazioni di processo che possono portare a proprietà dei materiali migliori e a una velocità di costruzione accelerata.
“Dyndrite è nata quando ci siamo resi conto che l’hardware di produzione aveva superato il software”, ha affermato Harshil Goel, CEO di Dyndrite. “La nostra collaborazione con Novanta rappresenta un ulteriore passo avanti per invertire questa tendenza che sta soffocando il settore. Non vediamo l’ora di lavorare con il team di Novanta e di dimostrare la potenza combinata delle nostre soluzioni”
Dyndrite fornisce un Application Development Kit (ADK) che consente la creazione di potenti soluzioni CAM additive di nuova generazione per una varietà di processi di produzione additiva (AM). L’azienda ha inoltre annunciato oggi il rilascio di una nuova soluzione software per lo sviluppo di materiali e processi per la tecnologia LPBF, basata su questo ADK. L’azienda punta a collaborare costantemente con i fornitori di componenti per macchine al fine di offrire controlli laser più precisi nel proprio portafoglio di software.
Visitate Novanta e Dyndrite a Formnext
Vi invitiamo a fare un salto agli stand di Dyndrite o Novanta per saperne di più:
Dyndrite — Padiglione n. 11.0, Stand n. C61
Novanta — Padiglione n. 12.0, Stand E08
Informazioni su Novanta
Novanta è un partner tecnologico di fiducia per gli OEM nei settori della tecnologia medica e industriale avanzata, con una profonda competenza proprietaria nelle tecnologie fotoniche, di visione e di movimento di precisione.
Per ulteriori informazioni sulle loro soluzioni di lavorazione laser, visitate il sito https://novanta.com/precision-manufacturing/.
Per ulteriori informazioni su Firefly 3D, visitate il sito https://novanta.com/precision-manufacturing/product/firefly-3d/.
Informazioni su Dyndrite
La missione di Dyndrite è quella di rivoluzionare il modo in cui la geometria viene creata, trasformata e trasmessa su un computer. L’Application Development Kit (ADK) di Dyndrite offre alle aziende produttrici di hardware e software la potenza, la libertà e il controllo necessari per sfruttare appieno il potenziale della produzione digitale. Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.dyndrite.com.