Novanta festeggia un importante traguardo con il trasferimento in una nuova struttura all’avanguardia da 12 milioni di dollari

Novanta, azienda pioniera nella produzione di laser avanzati e sottosistemi ottici per applicazioni mediche e industriali, ha annunciato il trasferimento dalla sede originaria di Emery Court a Stockport, nel Regno Unito, a una struttura all’avanguardia di 70.000 piedi quadrati situata nel vicino Orion Business Park, quadruplicando così la propria capacità per soddisfare le esigenze del team in espansione e dei clienti.
Fondata originariamente con il nome di Laser Quantum Ltd, l’azienda si era insediata nella sede di Emery Court nel 2002, prima di essere acquisita dalla società statunitense Novanta Corporation nel 2017.
L’amministratore delegato Matthijs Glastra ha dichiarato: «Questo trasferimento rivoluzionario segna un nuovo capitolo significativo nel nostro percorso, simboleggiando l’unificazione del nostro team britannico e il costante impegno verso la crescita e l’innovazione in tutta Novanta.
Il nostro investimento in questo stabilimento all’avanguardia per la produzione di sottosistemi laser rafforza la nostra posizione di partner tecnologico di fiducia per i nostri clienti OEM globali. Dimostra inoltre il nostro impegno a fornire al nostro team il miglior ambiente di lavoro possibile per innovare ed eccellere.
Siamo entusiasti delle opportunità offerte da questa mossa e non vediamo l’ora di continuare a fornire un valore eccezionale ai nostri clienti dalla nostra nuova struttura».
Punti salienti della nuova struttura
Assemblaggio di sottosistemi laser di livello mondiale:
Due terzi della struttura sono racchiusi in un ambiente di camera bianca e definiscono lo standard in termini di qualità, produzione snella, prassi e procedure di lavoro standardizzate, garantendo l’eccellenza in ogni aspetto dell’assemblaggio dei moduli optoelettronici.
Ambiente di lavoro all’avanguardia e flessibile:
Ampi spazi di lavoro con aree dedicate alla collaborazione stimolano l’innovazione e la creatività. Ristorante in loco, palestra, giardino e spazi dedicati alla riflessione creano un ambiente di lavoro flessibile in grado di soddisfare esigenze diverse, promuovendo al contempo la produttività.
Informazioni su Novanta
Novanta è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni tecnologiche fondamentali che offrono un vantaggio competitivo ai produttori di apparecchiature originali (OEM) nel settore medico e industriale avanzato. Novanta combina una profonda competenza tecnologica proprietaria e competenze nei settori della fotonica, della visione artificiale e del movimento di precisione con una comprovata capacità di risolvere sfide tecniche complesse, consentendo a Novanta di progettare componenti chiave e sottosistemi che offrono estrema precisione e prestazioni su misura per le applicazioni più esigenti dei clienti. Le azioni ordinarie di Novanta sono quotate al Nasdaq con il simbolo NOVT. La società è costituita ai sensi delle leggi del New Brunswick, in Canada, e opera nei principali mercati geografici del Nord America, dell’Europa e dell’Asia-Pacifico.
Pubblicato originariamente qui.