La spettroscopia Raman è una tecnica di analisi chimica non distruttiva che fornisce informazioni dettagliate sulla struttura chimica, sulla fase e sulla cristallinità polimorfica, nonché sulle interazioni molecolari. È ideale per i processi di identificazione e quantificazione dei campioni. La spettroscopia Raman funziona proiettando una sorgente di luce monocromatica — solitamente un laser — su un campione e rilevando la luce diffusa. La maggior parte della luce diffusa ha la stessa frequenza della sorgente di eccitazione e non fornisce informazioni utili; questo fenomeno è noto come diffusione di Rayleigh o diffusione elastica. Una piccola parte della luce diffusa subisce uno spostamento di energia rispetto alla frequenza del laser a causa delle interazioni tra le onde elettromagnetiche incidenti e i livelli di energia vibrazionale delle molecole presenti nel campione. Tracciando l’intensità della luce spostata in funzione della frequenza si ottiene uno spettro Raman del campione. Gli spettri Raman vengono solitamente tracciati in funzione della frequenza del laser, il che significa che la banda di Rayleigh si colloca tra 0 cm⁻¹. Su questa scala, le posizioni delle bande corrispondono alle frequenze associate ai livelli energetici delle vibrazioni dei vari gruppi funzionali.
Quali informazioni fornisce la spettroscopia Raman?
La spettroscopia Raman fornisce informazioni sulla struttura chimica e sull’identità di un materiale, nonché sulla sua fase e sul suo polimorfismo, sulle sollecitazioni/deformazioni intrinseche, sulla contaminazione e sulle impurità. La spettroscopia Raman trova inoltre applicazione sia in ambito qualitativo che quantitativo. Gli spettri consentono identificazioni chimiche specifiche effettuate tramite algoritmi di ricerca su banche dati digitali. Le aree delle bande sono proporzionali alla concentrazione, il che significa che la spettroscopia Raman si presta a un’analisi quantitativa diretta.
Vantaggi della spettroscopia Raman
Gli spettri Raman descrivono solitamente un’impronta chimica distintiva per una specifica molecola o un materiale, che consente di identificare il materiale o di distinguerlo rapidamente da altri. Nei sistemi Raman di mappatura (o imaging), la creazione delle immagini si basa sullo spettro Raman del campione. Queste immagini mostrano la distribuzione dei singoli componenti chimici, dei polimorfismi e delle fasi, nonché le variazioni di cristallinità.
Applicazioni della spettroscopia Raman
La spettroscopia Raman trova spesso impiego nell’analisi microscopica, con una risoluzione spaziale dell’ordine di 0,5-1 µm quando si utilizza un microscopio Raman. Il microscopio Raman combina uno spettrometro Raman con un microscopio standard; consente la visualizzazione ad alto ingrandimento di un campione e l’analisi Raman mediante un punto laser microscopico. La spettroscopia Raman è utile anche per l’analisi di particelle di dimensioni micrometriche e di volumi. Può inoltre essere impiegata per analizzare singoli strati all’interno di un campione multistrato. In questo modo individua con precisione contaminanti ed elementi presenti sotto la superficie di un campione trasparente. La spettroscopia Raman è spesso impiegata per l’analisi di solidi, polveri, liquidi, gel, materiali inorganici/organici e biologici, sostanze chimiche pure, miscele e soluzioni. Inoltre, viene utilizzata per gli ossidi metallici e la loro corrosione. La spettroscopia Raman trova spesso applicazione nell’arte e nell’archeologia per caratterizzare pigmenti, ceramiche e pietre preziose. Trova impiego anche in geologia per identificare i minerali e la loro distribuzione, le inclusioni fluide e le transizioni di fase. Inoltre, la spettroscopia Raman è utile per la diagnosi di malattie, per garantire l’uniformità e la distribuzione dei componenti nei prodotti farmaceutici e per monitorare le reazioni chimiche. Molti laser di Laser Quantum sono adatti alla spettroscopia Raman. Per saperne di più, contattateci oggi stesso.