Precision Manufacturing

Artículo

¿Qué es la ablación láser y cómo funciona?

La ablación por láser es el proceso que consiste en utilizar un rayo láser enfocado y de alta potencia para eliminar capas de material de una superficie sólida. En este artículo, analizamos cómo funciona la ablación por láser industrial, los diferentes tipos de ablación por láser, sus numerosas ventajas y cómo las soluciones líderes en el sector de Novanta Photonics pueden transformar sus operaciones.

Índice

  1. ¿Qué es la ablación láser industrial?
  2. ¿Cómo funciona la ablación por láser?
  3. Parámetros de la ablación por láser
  4. Tipos de ablación láser
  5. ¿Para qué se utiliza la ablación por láser?
    1. Materiales
    2. Sectores
    3. Aplicaciones
  6. Ablación por láser: ventajas y desventajas
  7. Soluciones de ablación por láser de precisión de Novanta Photonics

¿Qué es la ablación industrial por láser?

La ablación láser industrial es un proceso de precisión que utiliza sistemas láser para eliminar capas individuales o contaminantes de materiales sólidos. La ablación se utiliza para descubrir nuevas capas de material y para crear grabados o diseños complejos, incluso en áreas del tamaño de una micra. La ablación láser es un proceso sin contacto, por lo que el desgaste de las herramientas es mínimo y requiere poco mantenimiento. El daño térmico y la deformación también se reducen al mínimo, lo que mejora aún más la calidad. Además, no se necesitan productos químicos ni otros consumibles, lo que convierte a la ablación por láser en una de las técnicas de procesamiento de materiales más sostenibles. La ablación por láser es también increíblemente versátil, y las industrias de todo el mundo la utilizan para innumerables aplicaciones, como la eliminación de óxido, óxido metálico o pintura, y la creación de diseños detallados y complejos.

¿Cómo funciona la ablación por láser?

Se dirige un rayo láser enfocado hacia un sustrato para eliminar capas individuales y dejar al descubierto el material subyacente, o para crear estructuras superficiales. La ablación se produce únicamente cuando el material absorbe energía suficiente para fundirse o vaporizarse, y posteriormente se convierte en plasma o gas. La ablación por láser se utiliza ampliamente en la fabricación de metales, cerámicas, vidrios y polímeros. Un software de control avanzado puede dirigir el rayo láser siguiendo un patrón concreto para crear diseños intrincados, eliminando gradualmente micropuntos de material. Los sistemas industriales de ablación por láser suelen utilizar láseres de CO₂, de nanosegundos o ultrarrápidos, junto con cabezales de barrido o polígonos para alcanzar velocidades más elevadas. Se puede utilizar un cabezal de barrido de 3 ejes para trazar el contorno de superficies 3D, lo que garantiza resultados uniformes en toda la superficie.

Parámetros de la ablación por láser

La ablación láser industrial se controla mediante varios parámetros, cada uno de los cuales influye en la calidad general y el acabado del resultado final. Estos parámetros incluyen:

  • Longitud de onda: la longitud de onda de un láser determina la cantidad de energía que el material objetivo es capaz de absorber, lo que influye en la eficiencia y la calidad generales del proceso
  • Duración del pulso: es el tiempo durante el cual el láser está «encendido». Los pulsos cortos necesarios para la ablación pueden oscilar entre nanosegundos y femtosegundos
  • Frecuencia de pulso: se refiere al número de pulsos por segundo. Al aumentar la frecuencia se reduce la energía por pulso y, por lo tanto, la eficacia del proceso de ablación
  • Potencia máxima del pulso: la potencia máxima de un pulso láser se refiere a la potencia óptica más alta que puede alcanzar un pulso durante su breve duración. Una potencia máxima más alta da lugar a un proceso de ablación más eficiente
  • Tamaño del punto: el «punto» es el área donde se concentra la energía del láser; un punto de enfoque más pequeño permite crear detalles más intrincados y tiene una mayor densidad de energía, lo que permite una ablación más eficiente
  • Distancia focal: es la distancia desde la lente de enfoque hasta el punto en el que el punto de enfoque del láser es más pequeño. La superficie del material debe estar siempre «enfoque»; el punto más pequeño debe situarse directamente sobre la superficie para lograr los mejores resultados de ablación. En el caso de materiales con formas tridimensionales o al crear estructuras profundas, se puede utilizar un cabezal de barrido de tres ejes para optimizar la distancia focal

Tipos de ablación láser 

Existen varios tipos diferentes de ablación láser industrial, entre los que se incluyen la de onda continua, la de nanosegundos y la de pulsos ultracortos. Cada una presenta ventajas e inconvenientes, y la mejor opción dependerá de los requisitos específicos de la aplicación.

1. Ablación láser de onda continua

La ablación láser de onda continua (CW) emite un rayo láser estable y constante para vaporizar capas de material. Debido a la interacción prolongada con el material, se induce un elevado estrés térmico, lo que puede provocar daños térmicos. Para la ablación láser industrial, el tiempo de interacción del láser y una intensidad suficiente son fundamentales. Este método presenta altas tasas de ablación, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales en las que es necesario procesar rápidamente grandes superficies, como la limpieza de superficies y el grabado.

2. Ablación por láser pulsado de nanosegundos

Los láseres de nanosegundos emiten pulsos de una duración considerable. La duración de estos pulsos puede provocar calentamiento y alteraciones térmicas o daños en el material que se está procesando. Los láseres de nanosegundos resultan ventajosos para aplicaciones que requieren una rápida eliminación de material o un alto rendimiento debido a sus mayores tasas de ablación. Aunque son eficaces para la ablación de metales y otros materiales diversos, pueden resultar menos adecuados para materiales delicados debido a sus efectos térmicos.

3. Ablación por láser de pulsos ultracortos (USP)

La ablación con láser USP es una técnica precisa de eliminación de material que utiliza pulsos láser cortos e intensos para ablacionar materiales, dejando un daño térmico mínimo. Debido al breve tiempo de interacción, este proceso de ablación también se conoce como «ablación en frío». Este método resulta valioso para aplicaciones en las que se requiere una alta calidad superficial y zonas afectadas por el calor mínimas, como la modificación de superficies, la deposición de películas finas y la producción de células solares. En comparación con los otros tipos de ablación, los láseres USP pueden presentar tasas de ablación más bajas, especialmente en materiales con mayor conductividad térmica.

¿Para qué se utiliza la ablación por láser? 

La ablación láser industrial es muy versátil, ya que puede utilizarse para procesar una amplia gama de materiales, al tiempo que ofrece una precisión y una calidad extremas. Las soluciones de ablación láser de Novanta Photonics se utilizan en múltiples sectores para una gran variedad de aplicaciones, desde la creación de diseños intrincados hasta el texturizado de piezas complejas con extrema precisión.

Materiales

Los siguientes materiales son aptos para su procesamiento mediante ablación láser:

  • Metales, incluidos el aluminio y el acero
  • Materiales semiconductores
  • Cerámicas
  • Vidrio
  • Madera
  • Piedra
  • Polímeros, incluidos la poliimida y el PTFE
  • Tejidos

Sectores

Entre los sectores que utilizan técnicas de ablación láser industrial se incluyen:

Aplicaciones

La ablación por láser se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, tales como:

  • Perforación y conformado de piezas complejas
  • Modificación y texturización de superficies
  • Marcado láser
  • Grabado con láser
  • Micromecanizado por láser
  • Limpieza de superficies para eliminar óxidos, pintura u otros contaminantes
  • Eliminación de recubrimientos
  • Análisis químico
  • Síntesis de nanomateriales
  • Cirugía ablativa con láser

Ablación con láser: ventajas e inconvenientes 

La ablación con láser presenta numerosas ventajas frente a los métodos de ablación tradicionales, ya que los láseres pueden funcionar a velocidades más altas y ofrecen una mayor precisión. Sin embargo, como ocurre con todas las tecnologías, también pueden surgir algunos retos a la hora de implementar soluciones de ablación con láser.

VentajasDesventajas
Automatizada para una mayor eficiencia y productividadCoste de la inversión inicial en equipos láser
Precisión extremaPuede generar humos nocivos, dependiendo del material
Alta velocidadMás lento a la hora de eliminar material de superficies más grandes o gruesas
Alta repetibilidadRequiere un tratamiento posterior
VersátilRiesgo de deformación del material debido a daños térmicos
Proceso sin contactoLa integración con los sistemas existentes puede resultar complicada
Requiere poco mantenimiento
Sostenible, ya que no se utilizan productos químicos
Mínima generación de residuos
Rentable

Novanta Photonics colaborará con los fabricantes de equipos originales (OEM) de su organización para garantizar que nuestros componentes y subsistemas láser se integren a la perfección con sus sistemas existentes, y nuestro software le proporcionará un control total sobre los parámetros para mejorar la eficiencia. Aunque se requiere una inversión inicial en equipamiento, la sostenibilidad de la ablación láser y el ahorro de costes asociado pueden ayudar a mejorar la eficiencia del gasto a largo plazo.

Soluciones de ablación láser de precisión de Novanta Photonics

Mejora la versatilidad y la eficiencia de tu organización con la tecnología de ablación láser líder en el mercado de Novanta Photonics. Conmás de 35 años de experienciaen el desarrollo de soluciones láser de precisión, impulsamos las industrias del futuro con soluciones innovadoras y de vanguardia.  

Empresas de todo el mundo utilizan nuestros componentes ysubsistemaspara una amplia gama de procesos, entre los que se incluyen la ablación por láser,el corte por láser, el grabado, el marcado y el codificado, entre otros. 

Póngase en contacto con nosotros hoy mismopara hablar con nuestro equipo sobre cómo nuestras soluciones láser de precisión pueden transformar sus procesos. 

Suscríbete al boletín informativo

This field is for validation purposes and should be left unchanged.