L’ablazione laser è il processo che consiste nell’utilizzare un raggio laser focalizzato ad alta potenza per rimuovere strati di materiale da una superficie solida. In questo articolo approfondiamo il funzionamento dell’ablazione laser industriale, i diversi tipi di ablazione laser, i suoi numerosi vantaggi e come le soluzioni all’avanguardia di Novanta Photonics possano trasformare le vostre operazioni.
Indice
- Che cos’è l’ablazione laser industriale?
- Come funziona l’ablazione laser?
- Parametri dell’ablazione laser
- Tipi di ablazione laser
- A cosa serve l’ablazione laser?
- Materiali
- Settori
- Applicazioni
- Ablazione laser: vantaggi e svantaggi
- Soluzioni di ablazione laser di precisione di Novanta Photonics
Che cos’è l’ablazione laser industriale?
L’ablazione laser industriale è un processo di precisione che utilizza sistemi laser per rimuovere singoli strati o contaminanti da materiali solidi. L’ablazione viene utilizzata per scoprire nuovi strati di materiale e per creare incisioni o disegni complessi, anche su aree di dimensioni dell’ordine dei micron. L’ablazione laser è un processo senza contatto, quindi l’usura degli utensili è minima e la manutenzione richiesta è ridotta. Anche i danni termici e le deformazioni sono ridotti al minimo, migliorando ulteriormente la qualità. Inoltre, non sono necessari prodotti chimici o altri materiali di consumo, il che rende l’ablazione laser una delle tecniche di lavorazione dei materiali più sostenibili. L’ablazione laser è anche incredibilmente versatile ed è utilizzata dalle industrie di tutto il mondo per una miriade di applicazioni, tra cui la rimozione di ruggine, ossido o vernice e la creazione di disegni dettagliati e complessi.

Come funziona l’ablazione laser?
Un raggio laser focalizzato viene diretto su un substrato per rimuovere singoli strati e rivelare il materiale sottostante, oppure per creare strutture superficiali. L’ablazione avviene solo quando il materiale assorbe energia sufficiente per essere fuso o vaporizzato, trasformandosi successivamente in plasma o gas. L’ablazione laser è ampiamente utilizzata nella lavorazione di metalli, ceramiche, vetri e polimeri. Un software di controllo avanzato è in grado di dirigere il raggio laser secondo uno schema specifico per creare disegni intricati, rimuovendo gradualmente micropunti di materiale. I sistemi industriali di ablazione laser utilizzano tipicamente laser a CO₂, laser a nanosecondi o ultraveloci, insieme a testine di scansione o poligoni per generare velocità più elevate. È possibile utilizzare una testina di scansione a 3 assi per tracciare il contorno di superfici 3D, garantendo risultati uniformi su tutta l’area.
Parametri dell’ablazione laser
L’ablazione laser industriale è controllata da diversi parametri, ciascuno dei quali influenza la qualità complessiva e la finitura del risultato finale. Questi parametri includono:
- Lunghezza d’onda: la lunghezza d’onda di un laser incide sulla quantità di energia che il materiale bersaglio è in grado di assorbire, influenzando l’efficienza complessiva e la qualità del processo
- Durata dell’impulso: è il tempo in cui il laser rimane “attivo”. Gli impulsi brevi necessari per l’ablazione possono variare da nanosecondi a femtosecondi
- Frequenza degli impulsi: si riferisce al numero di impulsi al secondo. Aumentando la frequenza si riduce l’energia per impulso e, di conseguenza, l’efficacia del processo di ablazione
- Potenza di picco dell’impulso: la potenza di picco dell’impulso laser si riferisce alla potenza ottica massima che un impulso può raggiungere durante la sua breve durata. Una potenza di picco più elevata determina un processo di ablazione più efficiente
- Dimensione dello spot: lo “spot” è l’area in cui viene focalizzata l’energia laser; uno spot di focalizzazione più piccolo consente di creare dettagli più intricati e presenta una maggiore densità di energia, consentendo un’ablazione più efficiente
- Distanza focale: è la distanza dalla lente di focalizzazione al punto in cui lo spot di focalizzazione del laser è più piccolo. La superficie del materiale deve essere sempre «a fuoco»; lo spot più piccolo deve trovarsi direttamente sulla superficie per ottenere i migliori risultati di ablazione. Per i materiali con forme tridimensionali o quando si creano strutture profonde, è possibile utilizzare una testina di scansione a 3 assi per ottimizzare la distanza focale

Tipi di ablazione laser
Esistono diversi tipi di ablazione laser industriale, tra cui quella a onda continua, a nanosecondi e a impulsi ultracorti. Ciascuna presenta vantaggi e svantaggi; la scelta migliore dipende dai requisiti specifici dell’applicazione.
1. Ablazione laser a onda continua
L’ablazione laser ad onda continua (CW) emette un raggio laser stabile e costante per vaporizzare gli strati di materiale. A causa della prolungata interazione con il materiale, si induce un elevato stress termico, che può causare danni termici. Per l’ablazione laser industriale, il tempo di interazione del laser e un’intensità sufficiente sono fondamentali. Questo metodo presenta elevate velocità di ablazione, rendendolo adatto ad applicazioni industriali in cui è necessario lavorare rapidamente su aree estese, come la pulizia delle superfici e l’incisione.
2. Ablazione laser a impulsi nanosecondi
I laser a nanosecondi emettono impulsi di notevole durata. La durata di questi impulsi può causare riscaldamento e alterazioni termiche o danni al materiale da lavorare. I laser a nanosecondi sono vantaggiosi per applicazioni che richiedono una rapida rimozione del materiale o un’elevata produttività grazie alle loro velocità di ablazione più elevate. Sebbene siano efficaci per l’ablazione di metalli e vari altri materiali, potrebbero essere meno adatti a materiali delicati a causa dei loro effetti termici.
3. Ablazione laser a impulsi ultracorti (USP)
L’ablazione laser USP è una tecnica di rimozione precisa del materiale che utilizza impulsi laser brevi e intensi per ablare i materiali, lasciando un danno termico minimo. A causa del breve tempo di interazione, questo processo di ablazione è noto anche come «ablazione a freddo». Questo metodo è particolarmente utile per applicazioni in cui sono richieste un’elevata qualità superficiale e zone termicamente influenzate minime, come la modifica superficiale, la deposizione di film sottili e la produzione di celle solari. Rispetto agli altri tipi di ablazione, i laser USP possono presentare velocità di ablazione inferiori, specialmente nei materiali con maggiore conduttività termica.
A cosa serve l’ablazione laser?
L’ablazione laser industriale è estremamente versatile, poiché può essere utilizzata per lavorare un’ampia gamma di materiali, garantendo al contempo precisione e qualità eccezionali. Le soluzioni di ablazione laser di Novanta Photonics vengono impiegate in diversi settori industriali per una varietà di applicazioni, dalla creazione di disegni intricati alla testurizzazione di parti complesse con estrema precisione.
Materiali
I seguenti materiali sono adatti alla lavorazione tramite ablazione laser:
- Metalli, tra cui alluminio e acciaio
- Materiali semiconduttori
- Ceramiche
- Vetro
- Legno
- Pietra
- Polimeri, tra cui poliimmide e PTFE
- Tessuto
Settori
I settori che utilizzano tecniche di ablazione laser industriale includono:
- Produzione
- Settore automobilistico
- Aerospaziale
- Elettronica
- Energia
- Produzione di dispositivi medici
- Imballaggio ed etichettatura
- Analisi chimica
Applicazioni
L’ablazione laser trova impiego in un’ampia gamma di applicazioni, quali:
- Foratura e sagomatura di parti complesse
- Modifica e texturizzazione delle superfici
- Marcatura laser
- Incisione laser
- Microlavorazione laser
- Pulizia delle superfici da ossidi, vernice o altri contaminanti
- Rimozione di rivestimenti
- Analisi chimica
- Sintesi di nanomateriali
- Chirurgia ablativa laser
Ablazione laser: vantaggi e svantaggi
L’ablazione laser presenta numerosi vantaggi rispetto ai metodi di ablazione tradizionali, poiché i laser sono in grado di operare a velocità più elevate e garantire una maggiore precisione. Tuttavia, come per tutte le tecnologie, possono esserci alcune sfide percepite nell’implementazione delle soluzioni di ablazione laser.
| Vantaggi | Svantaggi |
| Automatizzata per una maggiore efficienza e produttività | Costo dell’investimento iniziale nelle apparecchiature laser |
| Precisione estrema | A seconda del materiale, può produrre fumi nocivi |
| Alta velocità | Rimozione più lenta del materiale da superfici più grandi o più spesse |
| Elevata ripetibilità | Richiede una lavorazione successiva |
| Versatile | Rischio di deformazione del materiale a causa di danni termici |
| Processo senza contatto | L’integrazione con i sistemi esistenti può risultare complessa |
| Richiede poca manutenzione | |
| Sostenibile, poiché non prevede l’uso di sostanze chimiche | |
| Rifiuti minimi | |
| Conveniente |
Novanta Photonics collaborerà con gli OEM della vostra organizzazione per garantire che i nostri componenti e sottosistemi laser si integrino perfettamente con i vostri sistemi esistenti; il nostro software vi offrirà il pieno controllo sui parametri per una maggiore efficienza. Sebbene sia richiesto un investimento iniziale in attrezzature, la sostenibilità dell’ablazione laser e i risparmi sui costi associati possono contribuire a migliorare l’efficienza delle spese nel lungo termine.
Soluzioni di ablazione laser di precisione di Novanta Photonics
Migliorate la versatilità e l’efficienza della vostra organizzazione con la tecnologia di ablazione laser leader di mercato di Novanta Photonics. Conoltre 35 anni di esperienzanello sviluppo di soluzioni laser di precisione, alimentiamo le industrie del futuro con soluzioni innovative e all’avanguardia.
Le aziende di tutto il mondo utilizzano i nostri componenti esottosistemiper una vasta gamma di processi, tra cui l’ablazione laser,il taglio laser, l’incisione, la marcatura e la codifica e molto altro ancora.
Contattateci oggi stessoper discutere con il nostro team di come le nostre soluzioni laser di precisione possano trasformare i vostri processi.