Precision Manufacturing

Articolo

Guida ai laser a femtosecondi

Che cos’è un laser a femtosecondi?

Un laser a femtosecondi è un tipo di laser ultraveloce che emette impulsi ottici con una durata compresa tra pochi femtosecondi e centinaia di femtosecondi. Un femtosecondo equivale a un quadrilionesimo di secondo. Ogni impulso del laser a femtosecondi dura solo pochi quadrilionesimi di secondo, garantendo un’elevata precisione in una vasta gamma di applicazioni.

Questo tipo di laser è particolarmente apprezzato per la sua precisione e versatilità senza pari. I laser a femtosecondi vengono utilizzati in vari processi di produzione, procedure mediche e nella ricerca scientifica, dove la loro estrema precisione e le loro caratteristiche uniche contribuiscono a ridurre al minimo i danni termici ai substrati circostanti o ai tessuti biologici e consentono una precisione di misurazione senza precedenti.


Come funziona un laser a femtosecondi?

I laser a femtosecondi emettono luce in brevi impulsi anziché in un’onda continua. Questi laser concentrano l’energia in un intervallo di tempo molto breve all’interno di un singolo impulso laser. Ciò porta a potenze di picco elevate, che superano di gran lunga quelle raggiungibili dai laser a onda continua.

Il risonatore ottico di un laser a femtosecondi intrappola la luce, che forma un certo numero di onde stazionarie di diversa lunghezza d’onda, in accordo con la condizione di risonanza. Più ampio è lo spettro della luce laser, maggiore è il numero di onde stazionarie o modi presenti all’interno del risonatore laser. Il numero di modi dipende anche dall’intervallo spettrale del mezzo di guadagno dei laser a femtosecondi.

Blocco di modo

La tecnica utilizzata per generare un impulso laser all’interno del risonatore è denominata «mode locking». Tipicamente, tutte queste modalità del risonatore oscillano in modo indipendente e casuale.

Il mode locking significa che le modalità del risonatore sono costrette a oscillare in fase, il che, tramite l’addizione coerente, porta a un impulso laser ben definito che si propaga all’interno del risonatore, prima di uscire in una direzione per emettere un impulso laser.

In linea di principio, maggiore è il numero di modi con oscillazione sincronizzata in fase, minore sarà la durata dell’impulso ottenibile. I laser a femtosecondi non differiscono solo per la durata degli impulsi, ma anche per le frequenze di ripetizione degli stessi, che possono variare da diversi MHz a GHz.


Quali sono i diversi tipi di laser a femtosecondi?

Tecnicamente, esistono diversi tipi di laser in grado di produrre impulsi a femtosecondi, tra cui i laser a stato solido, i laser a fibra e altri ancora.

  • Laser a stato solido bulk: utilizzati in applicazioni quali la spettroscopia e le procedure chirurgiche, i laser a stato solido a femtosecondi sono noti per la loro elevata precisione e l’eccezionale affidabilità
  • Laser a fibra: i lasera fibra a femtosecondi sono spesso utilizzati nella microlavorazione o nelle applicazioni biomediche, poiché sono noti per la loro eccezionale stabilità e qualità del fascio

Laser a colorante: questi laser a femtosecondi consentono l’osservazione ultrarapida di processi molecolari e atomici, favorendo una maggiore produttività


Applicazioni dei laser a femtosecondi

I laser a femtosecondi possono essere impiegati in molteplici applicazioni di lavorazione dei materiali, tra cui taglio, ablazione, foratura e microlavorazione, nonché in una vasta gamma di applicazioni scientifiche, quali la spettroscopia, la metrologia e la generazione di luce quantistica.

  • Taglio con lasera femtosecondi : l’utilizzo di laser a femtosecondi per il taglio ad alta precisione riduce al minimo il danno termico, producendo bordi più puliti e tagli più accurati
    • Ablazione lasera femtosecondi : l’ablazione laser richiede impulsi brevi e altamente precisi, motivo per cui i laser a femtosecondi sono spesso utilizzati in applicazioni chirurgiche
  • Foratura lasera femtosecondi : gli impulsi brevi e ultraveloci emessi da questo tipo di laser facilitano una foratura altamente ripetibile per l’impiego in settori quali la microelettronica, dove è richiesto un elevato volume di microfori, con danni termici minimi
  • Microlavorazione con lasera femtosecondi : lavorazione di parti e componenti a livello micro o nano utilizzando la microlavorazione laser avanzata per creare dettagli intricati
    • Analisi dei materiali: gli impulsi ultraveloci dei laser a femtosecondi consentono un’analisi dei materiali altamente precisa nelle discipline scientifiche
    • Spettroscopia e metrologia: i laser a femtosecondi consentono di comprendere i processi fisici e chimici dinamici su scala nanometrica. Questi laser sono essenziali per lo studio delle proprietà di atomi e molecole e per la realizzazione di orologi atomici ottici con una precisione superiore a 18 cifre
  • Tecnologie quantistiche: i laser a femtosecondi sono strumenti fondamentali per le applicazioni della tecnologia quantistica, come la generazione di singoli fotoni

Quali settori possono trarre vantaggio dalla tecnologia laser a femtosecondi?

Le tecniche di lavorazione con laser a femtosecondi sono utilizzate da un’ampia gamma di settori industriali per garantire maggiore efficienza ed estrema precisione, tra cui:


Quali materiali possono essere lavorati con i laser a femtosecondi?

I laser a femtosecondi sono estremamente versatili e possono essere utilizzati per lavorare un’ampia gamma di materiali in una varietà di applicazioni industriali. I materiali che possono essere lavorati utilizzando le tecnologie laser a femtosecondi includono:


Quali sono i vantaggi della lavorazione con laser a femtosecondi?

La generazione di un’emissione laser ultraveloce e ad alta intensità apre nuove possibilità per ogni tipo di applicazione laser. I numerosi vantaggi derivanti dall’utilizzo dei laser a femtosecondi includono:

  • Velocità ultrarapida: i laser a femtosecondi consentono velocità di lavorazione ultrarapide, garantendo una maggiore efficienza e una produttività potenziata
  • Elevata precisione: questi laser garantiscono livelli estremamente elevati di precisione e accuratezza. Ciò li rende particolarmente adatti alla lavorazione di parti e componenti complessi, delicati o intricati, progettati per migliorare le prestazioni in vari settori industriali, a vantaggio della sicurezza o dell’esperienza dell’utente finale
  • Breve durata dell’impulso laser: la durata ultracorta dell’impulso dei laser a femtosecondi ne consente l’impiego nell’osservazione e nella manipolazione di processi ultrabrevi in applicazioni biologiche o chimiche
  • Danno termico minimo: i laser a femtosecondi agiscono come una fonte di calore intensa e confinata spazialmente che fa evaporare il materiale nel punto focale molto rapidamente, senza una forte dissipazione di calore nell’area circostante, riducendo al minimo il danno termico
  • Elevata versatilità: i lasera femtosecondi sono incredibilmente versatili, in quanto possono essere impiegati in un’ampia gamma di settori industriali per la lavorazione di una varietà di materiali, tra cui metalli, polimeri, vetro, ceramica e tessuti biologici
  • Migliori risultati per i pazienti: quando vengono utilizzati in procedure mediche come la chirurgia oculare laser, i laser a femtosecondi consentono un livello di precisione superiore, portando a migliori risultati per i pazienti

I laser a femtosecondi di Novanta Precision Manufacturing

Noi di Novanta Precision Manufacturing abbiamo sviluppato una tecnologia laser a femtosecondi basata sul Ti:zaffiro come mezzo di guadagno in un’architettura a stato solido, nonché sistemi specifici per diverse applicazioni che offrono funzionalità uniche per una vasta gamma di utilizzi:

  • taccor: questa famiglia di laser comprende sistemi chiavi in mano con frequenze di ripetizione da 1 GHz a 10 GHz in un design monoblocco che combina un laser di pompaggio e l’oscillatore
  • venteon: i laser ultraveloci a femtosecondi venteon combinano un’emissione spettrale che copre un’ottava con durate d’impulso inferiori a 5 fs e la capacità di fornire impulsi con CEP bloccato
  • gecco: questi laser offrono una scelta di frequenze di ripetizione comprese tra 70 e 110 MHz con una durata dell’impulso inferiore a 20 fs e rappresentano il laser di seed di riferimento in molti sistemi di amplificatori a impulsi chirpati

Con oltre 35 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni laser leader del settore, progettiamo sistemi ad alta precisione e velocità ultraveloci attraverso i nostri laboratori di test applicativi, dove privilegiamo un approccio da ingegnere a ingegnere. Gli OEM traggono vantaggio dalla nostra profonda competenza proprietaria, affinata in quasi quattro decenni nel settore.

Scoprite la nostra gamma completa di laser ultraveloci oppure contattateci per saperne di più sui nostri prodotti laser a femtosecondi.

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.