Precision Manufacturing

Blog

Come la produzione additiva laser sta rivoluzionando la produzione industriale

Pubblicato

Tempo di lettura

Categoria

Come la produzione additiva laser sta rivoluzionando la produzione industriale

I progressi nella tecnologia digitale hanno permesso alla produzione additiva di rivoluzionare la produzione industriale. Infatti, grazie all’adozione di metodi rapidi e precisi per creare oggetti tridimensionali completamente unici, la produzione additiva potrebbe cambiare il mondo. 

Conosciuta anche come stampa 3D, la produzione additiva è il processo di unione di materiali per realizzare oggetti a partire da un modello 3D. Ciò avviene aggiungendo strato dopo strato dal basso verso l’alto.

La produzione additiva laser (LAM) consente nuovi approcci nella progettazione dei prodotti. Utilizza la tecnologia del raggio laser per fondere e solidificare il materiale in un letto di polvere. Ciò garantisce una nuova libertà nella progettazione.

Scopriamo come questa tecnologia sta rivoluzionando la produzione industriale.  

Processi LAM

Esistono tre tipi di processi di produzione additiva laser: la stereolitografia (SLA), la sinterizzazione laser selettiva (SLS) e la fusione laser selettiva (SLM).  

La SLA utilizza sorgenti laser UV per solidificare resine fotoreattive strato dopo strato con dettagli precisi. La SLS utilizza lasera CO₂per sinterizzare polimeri come le poliammidi, che si presentano sotto forma di polvere. Nel caso della SLM, i laser a fibra fondono insieme strati di polvere metallica fine per formare la struttura finale.

In tutti e tre i processi LAM, lo scanner del raggio laser dirige il raggio laser ad alta velocità verso i punti di destinazione sul piano di costruzione definiti dal modello 3D. Il controller di scansione e il software convertono il modello 3D in una serie di comandi di movimento e di controllo del laser per sincronizzare il movimento dello scanner del raggio laser e l’emissione del raggio stesso.

La riduzione dei costi di produzione dei pezzi e il miglioramento della loro qualità sono state due sfide fondamentali per l’espansione delle applicazioni LAM, in particolare per la tecnologia SLM. L’orientamento del raggio laser è fondamentale e la scelta dello scanner e del controller influisce direttamente su tali prestazioni a livello di sistema.

Ad esempio, la precisione con cui lo scanner dirige il raggio laser verso la posizione di destinazione sul piano di costruzione determina la precisione geometrica del pezzo. Un pezzo di alta qualità richiede inoltre che ai materiali venga fornita una densità laser uniforme per garantire proprietà omogenee del materiale. Ciò richiede un coordinamento preciso tra l’emissione/modulazione del laser e il movimento dello scanner. Anche la velocità di scansione quando il laser è acceso e la velocità di spostamento mentre il laser è spento determinano la produttività complessiva del processo e, di conseguenza, il costo per pezzo prodotto.  

Settori e mercati

I produttori utilizzano la stereolitografia sin dagli anni ’90 per realizzare modelli medici per impianti e parti prototipali. I produttori utilizzano i modelli medici per facilitare la produzione di impianti personalizzati.

Grazie alla capacità di realizzare parti 3D di dimensioni maggiori e ai tempi di consegna rapidi, i prototipi realizzati con il processo SLS vengono sempre più utilizzati nel ciclo di progettazione per i settori automobilistico, aerospaziale, militare e dell’hardware elettronico. Tali parti 3D a base di polimeri vengono talvolta utilizzate anche come prodotti finali.

Negli ultimi anni, la fusione laser selettiva (SLM) ha registrato la crescita più rapida, poiché consente di realizzare parti funzionali destinate ai settori degli impianti, dell’odontoiatria, dell’automobile e dell’aerospaziale. La tecnologia SLM ha dimostrato la capacità di realizzare geometrie complesse e strutture leggere difficili da ottenere con i metodi di produzione sottrattivi convenzionali. È inoltre flessibile ed economica nella realizzazione di parti personalizzate, come i singoli componenti dentali.  

Tecnologia

Oggi sul mercato sono disponibili numerosi prodotti di scanner a raggio laser basati su galvanometro. Ogni configurazione presenta vantaggi e limiti a seconda dei requisiti a livello di sistema LAM e della priorità di tali requisiti. I fattori tipici da considerare nella scelta di uno scanner includono:

  • Lunghezza d’onda del laser e potenza ottica
  • Dimensione delle caratteristiche o dimensione del raggio
  • Velocità di costruzione o velocità di scansione
  • Precisione di posizionamento
  • Stabilità
  • Dimensioni di costruzione o area di lavoro
  • Facilità di integrazione
  • Budget

Le tecnologie SLA, SLS e SLM utilizzano tipi e potenze di laser diversi e richiedono dimensioni del fascio diverse sul piano di costruzione. I produttori devono personalizzare gli specchi di scansione e i rivestimenti per adattarsi a tali differenze. Inoltre, le dimensioni fisiche del pezzo finito, la velocità di costruzione e le dimensioni minime delle caratteristiche spesso determinano la complessità del sistema di scansione laser e la sua integrazione.  

Le soluzioni di Novanta per la produzione additiva laser

Cambridge Technology offre un’ampia gamma di prodotti di scansione tra cui gli integratori di sistemi possono scegliere in base al compromesso tra i vari requisiti. Ad esempio, per un sistema desktop potrebbe essere più indicato un set galvo XY della serie 83xxK montato su un piccolo blocco e azionato da un server analogico a basso rumore, per un ingombro di scansione molto compatto. È disponibile anche un server digitale della serie DC di facile utilizzo. Al contrario, una macchina che produce parti metalliche di grandi dimensioni e di alta qualità potrebbe richiedere più teste di scansione a 3 assi completamente digitali per garantire elevata precisione e stabilità.

Oltre alle varie opzioni di set di scansione XY e teste di scansione, l’aggiunta del controllo intelligente della scansione offerto dal nostro ScanMaster Controller (SMC) coordina l’emissione laser con il movimento di scansione, migliorando ulteriormente la precisione, la flessibilità di lavorazione e la produttività.  

Sono molteplici i motivi per cui la produzione additiva laser sta rivoluzionando la produzione industriale per chi adotta questa nuova tecnologia, e molti ne stanno riscontrando i benefici nella produzione quotidiana. La produzione additiva laser (LAM) consente un nuovo design industriale impossibile da realizzare con i metodi convenzionali, rendendo più facile la creazione e la sostituzione di un sistema. Infine, la tecnologia di scansione del raggio laser svolge un ruolo fondamentale nel successo della produzione di parti funzionali tramite la produzione additiva laser.

Per saperne di più sulle nostre soluzioni LAM,clicca qui.

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.