Precision Manufacturing

Notizie

Novanta e Sigma Additive Solutions lanciano la prima testina di scansione completamente integrata con controllo qualità

La testina di scansione 3D Firefly di Novanta integra di serie il monitoraggio nel treno ottico, rendendo possibile l’utilizzo del software di analisi dei dati e di controllo qualità di Sigma

25 ottobre 2022 – Novanta, fornitore leader a livello mondiale di fotonica laser, controllo di movimento di precisione e tecnologie di visione per OEM industriali avanzati, comprese le applicazioni di produzione additiva e Sigma Additive Solutions, uno dei principali sviluppatori di software per il controllo qualità nel settore della stampa 3D commerciale, ha annunciato oggi una partnership volta a creare una soluzione integrata hardware/software per rendere il controllo qualità una componente standard del treno ottico.

Novanta e Sigma Additive integrano la testina di scansione con il controllo qualità (Foto: Business Wire)

La testina di scansione Firefly 3D di Novanta rende il monitoraggio in tempo reale una funzionalità standard, consentendo l’utilizzo della suite software di analisi dei dati e controllo qualità di Sigma. La testina di scansione a 3 assi di nuova generazione, progettata per le macchine a fusione laser a letto di polvere (LPBF), consente agli OEM l’accesso immediato al monitoraggio del processo tramite la suite di analisi di Sigma.

Inoltre, offre ai clienti finali del settore, indipendentemente dall’OEM, la possibilità di implementare soluzioni di monitoraggio su intere flotte di macchine senza complicati interventi di retrofit sui sistemi ottici.

Acquisizione dati a 200 kHz leader del settore

Questo prodotto offre una frequenza di acquisizione dati leader del settore a 200 kHz, aprendo la strada al controllo a circuito chiuso e alla correzione del raggio laser, potenzialità che la tecnologia Sigma ha già dimostrato. La soluzione è facilmente scalabile per aggiungere ulteriori teste di scansione al design delle macchine OEM, consentendo di ottenere i vantaggi delle architetture multi-scanner con una sovrapposizione sul campo fino al 100%. Configurazioni a una, due, quattro e più file possono aumentare la produttività delle macchine per la produzione in serie di parti ad alta fedeltà, con il supporto delle soluzioni di garanzia della qualità di Sigma.

Secondo Jacob Brunsberg, amministratore delegato di Sigma Additive Solutions, «Questo è un momento entusiasmante per il settore della produzione additiva. La qualità, e il relativo costo della qualità, rappresenta uno dei maggiori ostacoli alla diffusione su scala industriale di questa tecnologia. Oggi abbiamo compiuto un grande passo avanti nell’abbattere questa barriera, fornendo l’accesso a una soluzione di analisi e monitoraggio indipendente, integrata con la tecnologia delle testine di scansione. Si prevede che questo valore aggiunto acceleri l’implementazione da parte degli OEM, fornendo al contempo solidi vantaggi ai produttori additivi. Il nostro obiettivo è ridurre il costo della qualità abbreviando i tempi di sviluppo e qualificazione, aumentando la qualità della produzione e riducendo la necessità di ispezioni post-processo per gli utenti finali».

Simon Matthias, Product Manager di Novanta, ha aggiunto: “Siamo molto lieti di mostrare al mondo il lavoro che abbiamo svolto con Sigma Additive Solutions. L’aggiunta del monitoraggio in tempo reale alla nostra testina di scansione stabilisce un nuovo standard per il settore e consente un maggiore controllo della qualità delle nostre soluzioni ad alte prestazioni per l’orientamento del raggio laser.”

Visitate Novanta e Sigma Additive Solutions a Formnext

Novanta sarà presente a Formnext a Francoforte, in Germania, dal 15 al 18 novembre nel Padiglione 12.0, stand n. E08. Anche Sigma Additive Solutions allestirà un’area dedicata ai partner a Formnext per mettere in evidenza questa soluzione congiunta nel Padiglione 12.0, stand C139.

Non vediamo l’ora di illustrare la soluzione ai visitatori presenti. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.sigmaadditive.com/novanta.

Informazioni su Novanta

Novanta è un partner tecnologico di fiducia per gli OEM nei mercati della tecnologia medica e industriale avanzata, con una profonda competenza proprietaria nelle tecnologie fotoniche, di visione e di movimento di precisione.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di lavorazione laser, visitate il sito https://novanta.com/precision-manufacturing/.

Per ulteriori informazioni su Firefly 3D, visitate il sito https://novanta.com/precision-manufacturing/product/firefly-3d/.

Informazioni su Sigma Additive Solutions

Sigma Additive Solutions, Inc. è un fornitore leader di soluzioni per il controllo qualità in-process (IPQA™) per il settore della produzione additiva. Sigma è specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di sistemi di monitoraggio e analisi in tempo reale denominati PrintRite3D® per le tecnologie avanzate di produzione 3D di metalli e polimeri.

PrintRite3D rileva e classifica difetti e anomalie in tempo reale durante il processo di produzione, consentendo notevoli risparmi sui costi e una maggiore efficienza produttiva grazie alla riduzione degli scarti, all’aumento della resa e alla riduzione dei tempi di ciclo. Sigma ritiene che le proprie soluzioni software costituiranno un importante catalizzatore per l’accelerazione e l’adozione della stampa 3D industriale.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sigmaadditive.com.

Questo comunicato stampa contiene contenuti multimediali. Visualizza il comunicato completo qui: https://www.businesswire.com/news/home/20221025005359/en/

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.