レーザ積層造形法が産業生産に革命をもたらす仕組み
デジタル技術の進歩により、積層造形は工業生産に革命をもたらすようになりました。実際、完全にユニークな三次元物を作成するための高速かつ精密な手法を取り入れることで、積層造形法は世界を変える可能性を秘めています。
3Dプリンティングとも呼ばれる積層造形 or 積層造形法は、3Dモデルに基づいて材料を結合させ、物体を製造するプロセスです。これは、下から上へと層を重ねていくことで行われます。
レーザ積層造形法(LAM)は、製品設計における新たなアプローチを可能にします。これは、レーザビーム技術を用いて粉末ベッド内の材料を溶融・固化させるものです。これにより、設計の自由度が飛躍的に高まります。
この技術が産業生産にどのような革命をもたらしているのか、詳しく見ていきましょう。
LAMのプロセス
レーザ積層造形法には、ステレオリソグラフィー(SLA)、選択的レーザー焼結(SLS)、選択的レーザー溶融(SLM)の3種類があります。
SLAは、UVレーザ光源を用いて、光硬化性樹脂を層ごとに微細なディテールまで固化させます。SLSは、CO₂レーザを用いて、粉末状のポリアミドなどのポリマーを焼結させます。SLMの場合、ファイバーレーザが微細な金属粉末の層を溶かし合わせ、最終的な構造を形成します。
これら3つのLAMプロセスすべてにおいて、レーザビームスキャナーは、3Dモデルによって定義された造形面上の目標位置へレーザビームを高速で誘導します。スキャンコントローラとソフトウェアは、3Dモデルのジョブをシリーズの動作およびレーザ制御コマンドに変換し、レーザビームスキャナーの動作とレーザ発射を同期させます。
部品製造コストの削減と部品品質の向上は、LAM、特にSLMの応用範囲を拡大する上で、2つの重要な課題となっています。レーザ走査は極めて重要であり、スキャナーとコントローラの選定は、システムレベルの性能に直接影響を与えます。
例えば、スキャナーがレーザビームを造形面の目標位置にどれほど正確に走査できるかが、部品の幾何学的精度を決定づけます。 また、高品質な部品を製造するには、材料特性の均一性を確保するために、材料に均一なレーザ密度を照射する必要があります。これには、レーザ発射/変調とスキャナーの動きの精密な連携が求められます。レーザがオン時のスキャン速度や、レーザがオフ時のジャンプ速度も、プロセス全体のスループット、ひいては1個あたりの製造コストを決定づけます。
産業および市場
製造業者は1990年代から、インプラント用の医療モデルや試作部品の製造にステレオリソグラフィーを利用してきました。製造業者は、これらの医療モデルを活用して、患者ごとにカスタマイズされたインプラントの製造を支援しています。
より大型の3D部品を製造できるCapabilityと短納期を特徴とするSLSプロセスによる試作部品は、自動車、航空宇宙、軍事、エレクトロニクス機器の設計サイクルにおいて、ますます活用されるようになっています。これらのポリマーベースの3D部品は、場合によっては最終製品としても使用されます。
近年、選択的レーザ溶融(SLM)は、インプラント、歯科、自動車、航空宇宙分野で使用される機能部品を製造できることから、最も急速な成長を遂げています。SLM技術は、従来の切削加工法では実現が困難な複雑な形状や軽量構造を製造する能力を実証しています。 また、個別の歯科用部品などのカスタムパーツを製造する際にも、柔軟性が高く、コスト効率に優れています。
技術
現在、市場にはガルバノメータ方式のレーザビームスキャナー製品が数多く出回っています。各設定には、LAMシステムの要件レベルやそれらの要件の優先順位に応じて、それぞれ利点と制限があります。スキャナーを選択する際に考慮されるTypical 要因には、以下のものがあります:
- レーザ波長および光出力
- 造形精度またはビームサイズ
- 造形速度または走査速度
- 位置決め精度
- 安定性
- 造形サイズまたはエンベロープ
- 組み込みの容易さ
- 予算
SLA、SLS、SLMでは、それぞれ異なる種類のレーザやレーザ出力が使用され、造形面におけるビームサイズも異なります。メーカーは、この違いに対応するために、走査ミラーやコーティングを最適化する必要があります。また、完成部品の物理的なサイズ、造形速度、最小微細構造サイズは、多くの場合、レーザースキャンシステムの複雑さやその組み込みの難易度を決定づける要因となります。
レーザ積層造形法向けのノヴァンタのソリューション
ケンブリッジ・テクノロジーは、システムインテグレータがさまざまな要件のトレードオフに基づいて選択できる、幅広いスキャン製品を提供しています。例えば、デスクトップシステムには、小型ブロックに搭載され、低ノイズのアナログサーバーによって駆動される83xxKシリーズのXYガルバノセットが最適であり、これにより非常にコンパクトな設置面積を実現できます。 また、使いやすいDCシリーズのデジタルサーバーもご用意しています。一方、大型で高品質な金属部品を製造する装置では、高精度と安定性を確保するために、複数の3軸フルデジタルスキャンヘッドが必要となる場合があります。
XYスキャンセットやスキャンヘッドのさまざまなオプションに加え、当社のScanMaster Controller(SMC)が提供するインテリジェントなスキャン制御を追加することで、レーザ発振とスキャン動作を連携させ、精度、加工の柔軟性、およびスループットをさらに向上させることができます。
レーザ積層造形法(LAM)が、この新技術を採用する企業にとって産業生産に革命をもたらしている理由は数多くあり、多くの企業が日常の生産においてそのメリットを実感しています。LAMは、従来の方法では不可能だった新しい工業デザインを可能にし、システムの構築や更新を容易にします。 そして最後に、レーザビーム走査技術は、レーザ積層造形法による機能部品の製造成功において、極めて重要な役割を果たしています。
当社のLAMソリューションについて詳しく知りたい方は、こちらをクリックしてください。