Precision Manufacturing

記事

製造にCO₂レーザを用いる理由は何か?

レーザは、他の加工プロセスでは到底及ばない利点を持つ、独自の製造ツールです。産業用CO₂レーザは、さまざまな用途で利用されてきました。しかし、この装置のメリットや限界については、依然として謎のままであることも事実です。そして最も重要なのは、レーザ加工が自分のニーズに合っているかどうか、どうすれば判断できるのかということです。

レーザ装置にはどのようなメリットがあるのでしょうか?

レーザーマーキングやコーディングは、その性能だけでなく、付加的なメリットも相まって、同様の機能を求めるあらゆる産業に広がっています。製造分野におけるCO₂レーザーの主な利点は以下の通りです:

• 独自の加工法:CO₂レーザは、独自の効果や用途を提供できます。これは、レーザと材料の相互作用を支配する物理的特性によるものです。これには、他の装置では実現できない微細な形状を組み込んだ革新的な新部品設計や、積層造形 or 積層造形法のような全く新しいプロセスが含まれます。 レーザ加工は非接触です。これらのレーザは、極めて繊細な材料や、無菌状態を維持する必要がある材料にも使用できます。

• 多彩な加工プロセス:1台のレーザで、レーザ設定とビーム照射方法の組み合わせにより、切断、マーキング、穴あけ、刻印、スコアリング、穴あけなど、材料に対する複数の加工プロセスを実行できます。 1台の装置で製造プロセスの複数の工程を処理できるという選択肢は、コスト削減につながり、製造現場の貴重な床面積を節約します。

• デジタル加工:レーザおよびビーム導出装置はソフトウェアによって制御されます。そのため、設計は即座に作成または更新できます。これにより、工程切り替えが迅速かつスムーズに行え、必要に応じて製造される各部品を完全に独自の仕様にすることも可能です。

• 高い信頼性:CO₂レーザは堅牢な産業用機器として設計されており、その多くはメンテナンスを必要とせずに5年以上稼働します。この信頼性に加え、消耗品や交換用機械部品が不要であるため、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。

• 製造工程後半での変更:レーザを他の装置と組み合わせることで、製造工程の後半でもカスタマイズが可能となり、効率の向上とコスト削減につながります。例えば、多くの自動車メーカーは、複数の車種に適合するバンパーを生産しています。レーザを使用して、量産されたバンパーにセンサーを取り付けるための穴を開けることで、各車種ごとに独自の仕様を実現しています。

• 習得が容易:レーザ加工はデジタル技術に基づくため、習得が容易です。レーザの設定や設計ファイルを保存しておけば、将来のプロジェクトや素材への応用時の基準として活用できます。 また、アプリケーションエンジニアが新素材のテストやプロセス設定の提供に対応しています。レーザー装置の初期導入時には、レーザシステム(レーザとスキャンヘッドを組み合わせたアセンブリ)を使用することで、組み込み設計作業を最小限に抑え、ユーザーは数分以内に動作を開始できます。

• 動作コストの削減:上記の利点が相まって、レーザの耐用年数にわたってコスト削減を実現します。特に重要なのは、プロセスのデジタル化、1台の装置で複数の工程をこなせる能力、および切り替えや修理に伴うダウンタイムの最小化です。 これにより、試作、小ロット生産、さらには独自の個別部品に至るまで、コスト効率の高い製造が可能になります。

• 柔軟性の向上と効率の改善:CO₂レーザは、幅広い産業用途においてその性能が実証されており、従来の技術をデジタルによる高精度な制御へと置き換えています。CO₂レーザ加工システムのユーザーは、絶えず変化する市場動向に対応するため、顧客により高い柔軟性と効率性を提供することで、競合他社に先んじています。

どのようなトレードオフがあるのでしょうか?

• 安全性:他の工業用製造設備と同様に、安全な動作には適切な配慮が必要です。これには、緊急停止回路、電気的インターロック、加工エリア周囲の安全囲い、排煙装置、適切な表示などが含まれます。適切なトレーニングと安全対策を講じれば、レーザは従来の機械設備と同様に、安全上のリスクは高くありません。

• レーザ波長:材料によって、吸収するレーザ波長の吸収度は異なります。対象材料が効率的に吸収するレーザ波長を組み合わせることで、加工結果の品質が向上し、スループットも向上します。お客様の加工ニーズに適した波長を決定するには、アプリケーションエンジニアにご相談ください。

• レーザ出力:レーザの平均出力とピーク出力は、加工速度、加工可能な材料の厚さ、および加工後のエッジ品質に影響を与えます。Typical には、平均出力の高いレーザほど、材料をより迅速に加工できます。ここでも、お客様のプロセス要件が確実に満たされるよう、アプリケーションエンジニアと協力することが最善です。

• ビーム導入方式:レーザビームを被加工材に導入する方法は多岐にわたり、ガルバノメータスキャンヘッド、XYガントリー、固定焦点方式などがあります。ビーム導入方式の選択は、加工速度、加工領域のサイズ、および達成可能な細部表現や品質のレベルに影響を与えます。

• 補助機器:すべてのレーザは、正常に動作させるために、電源、排煙装置、ビーム導出装置、冷却装置(チラーを必要とする水冷式、またはファンを必要とする空冷式)など、いくつかの追加機器を必要とします。また、ガスアシストなどの追加オプションを導入することで、加工効率が向上する場合もあります。

• 環境:レーザおよびビーム伝送システムの光学系を保護するために細心の注意を払う必要があります。つまり、高温多湿の環境(光学系に結露が生じる原因となる)や粉塵の多い環境(光学系の汚染を引き起こす)は、光学系の故障につながる可能性があります。 光路系を粉塵の侵入から遮断し、結露の発生を防ぐことで、光学系とレーザの両方の長寿命化が確保されます。

どのようなトレードオフがあるか?

レーザには、他の製造方法では実現できない多くの利点があります。以下の場合には、レーザ加工を検討すべきです:

• 他の製造方法ではそのプロセスを達成できない場合、あるいはそれらの解決策がレーザ加工ほど費用対効果が高くない場合。これには、標準部品の最終段階での変更、試作、少量生産などが含まれます。

• 製造において高度な柔軟性が求められる場合。これには、案件ごとの柔軟性を実現するための複数の加工プロセス(切断、マーキング、スコアリングなど)や、独自の個別部品の製造などが含まれます。• 設計から市場投入までのリードタイムを短縮する必要がある場合。

• デジタルプロセスへの移行や、製造工程へのインダストリー4.0の導入に関心がある場合。

• 顧客から、より高度なカスタマイズ、最小発注数量の撤廃、あるいは納期短縮が求められている場合。

ご不明な点がございましたら、当社のアプリケーションエンジニアがご回答いたします。新規プロジェクトや材料に関するご相談に応じるほか、お客様の特定の材料を用いた無料のアプリケーションテストも実施可能です。

ノヴァンタのメリット

Novantaは、高精度レーザーシステムを用いて製造プロセスの高度化を目指すOEM、システムインテグレータ、およびエンドユーザーのお客様にとって、最も複雑な課題さえも解決できる独自の立場にあります。業界屈指の有名ブランドを擁し、各国でのアプリケーションおよびサービスサポート体制を整備しているNovantaは、信頼性が高く、高精度で、耐久性に優れたコンポーネントおよびサブシステムを提供します。

詳細については、弊社のウェブサイトnovanta.comをご覧ください。

ニュースレターの登録

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。