Precision Manufacturing

ニュース

ノヴァンタとディンドライト、レーザ式AM金属積層造形機のCapability強化に向けて協業

フランクフルト、2022年11月15日、Formnext 

レーザーフォトニクス、 精密モーションコントロール制御、およびビジョン技術を提供する世界有数のサプライヤーであり、積層造形アプリケーションやDyndrite™(次世代デジタル製造用ハードウェアおよびソフトウェアの構築に用いられるGPUアクセラレーション計算エンジンのプロバイダー)を含む先進的な産業用OEM企業向けにソリューションを提供しています。同社は、ノヴァンタの「Firefly 3D」および「Lightning™ II」レーザ走査ソリューションを支援するための提携を発表しました。

両社は、DyndriteのソフトウェアがNovantaのハードウェア向けにLow Level走査軌道を直接生成できるようにする概念実証(PoC)で協力する。これにより、Dyndrite Additive CAMソフトウェアのユーザーは、非常に高い分解能を持つスキャナー軌道を生成できるようになり、レーザースキャナーハードウェアの高度な機能と潜在能力を最大限に活用できるようになる。

多種多様なレーザー粉末床溶融(LPBF)装置で使用されているノヴァンタ社の高精度スキャンソリューションは、標準的な軌道戦略ではその性能が十分に引き出されていないことが多々あります。ノヴァンタ社のスキャンソリューションは、現在一般市場で提供されているものよりも幅広いスキャン戦略を用いることで、はるかに高いレベルの性能を発揮できる場合が少なくありません。

Firefly 3D スキャンヘッドの Capability

最大100%のオーバーラップを実現するマルチヘッド型マシンアーキテクチャを可能にする、密閉型でコンパクトなソリューションとして設計されたFirefly 3Dは、今日の量産向け高スループット積層造形法装置にとって理想的なソリューションです。 この設計には、積層造形プロセスの精密なモニタリングや、プロセスデータとモーションデータの同期化など、設置と動作を簡素化する機能が組み込まれています。

「Novanta社のFirefly 3DやLightning™ IIといった高性能スキャナーは、自身の性能と限界を予測するスマートテクノロジーを搭載して設計されています」と、Novanta社のテクニカル・ビジネス開発マネージャー、Simon Matthias氏は述べています。「これにより、制御ハードウェアは、スキャナーの帯域幅を最大限に活用するために、どのように駆動するのが最適かを把握できます。 当社はDyndrite社との協業を通じて、材料およびプロセスの観点から何が可能かを目の当たりにしてきました。彼らと協力することで、当社のスキャナーの潜在能力を最大限に引き出せると確信していました。」

標準化されたスキャンパターンを超えて

新しい材料や装置の認定を行う際、パラメータやスキャンパターンの開発は膨大な作業となります。このため、ユーザーや装置の開発者、そしてそれらを駆動するソフトウェアの開発者は、チェッカーボードやハッチングに基づくような標準化されたスキャンパターンに依存し、従来のアプローチの範囲内に留まるという保守的な姿勢をとりがちです。 その結果、効率が低下し、材料の微細構造の改善を実現できる可能性を逃してしまうことがよくあります。

Dyndriteは、前例のないソフトウェアの性能、自由度、およびスキャナーに対する制御機能を提供することで、この従来のパラメータ開発モデルに革新をもたらすことを目指しています。これらの制御機能とアルゴリズムは、基盤となるハードウェアの性能を最大限に活用し、より効率的で低コストな装置設計と、より優れたプロセス間の相互作用を実現します。これにより、材料特性の向上や造形速度の加速につながります。

「Dyndriteは、製造用ハードウェアがソフトウェアの進化を追い越していることに気づいたことから設立されました」と、DyndriteのCEOであるハーシル・ゴエル氏は述べています。「Novantaとの協業は、この業界の足かせとなっている傾向を逆転させるための一歩です。Novantaチームと協力し、両社のソリューションが持つ総合力を発揮できることを楽しみにしています」

Dyndriteは、さまざまなAMプロセス向けの強力な次世代積層造形CAMソリューションの開発を可能にするアプリケーション開発キット(ADK)を提供しています。 また同社は本日、このADKを基盤とした、LPBF向けの新たな「材料・プロセス開発」ソフトウェアソリューションのリリースを発表しました。同社は、機械部品プロバイダーと継続的に連携し、ソフトウェアポートフォリオにおいてより精密なレーザ制御機能を提供することを目指しています。

FormnextでNovantaとDyndriteのブースへぜひお立ち寄りください

詳細については、DyndriteまたはNovantaのブースへぜひお立ち寄りください:

Dyndrite — ホール # 11.0、ブース # C61
Novanta — ホール # 12.0、ブース E08

Novantaについて

Novantaは、医療および先端産業技術市場のOEM企業にとって信頼できる技術パートナーであり、フォトニクス、ビジョン、精密モーション技術において独自の深い専門知識を有しています。

同社のレーザ加工ソリューションに関する詳細については、https://novanta.com/precision-manufacturing/ をご覧ください。

Firefly 3D の詳細については、https://novanta.com/precision-manufacturing/product/firefly-3d/ をご覧ください。

Dyndrite について

Dyndriteの使命は、コンピュータ上での形状の生成、変換、伝送の方法に根本的な変革をもたらすことです。Dyndriteのアプリケーション開発キット(ADK)は、ハードウェアおよびソフトウェア企業に対し、デジタル製造の可能性を最大限に引き出すために必要な能力、自由度、および制御力を提供します。詳細については、www.dyndrite.com をご覧ください。

ニュースレターの登録

このフィールドは入力チェック用です。変更しないでください。