Precision Manufacturing

Actualités

Novanta et Dyndrite s’associent pour améliorer les capacités des machines d’impression 3D métalliques par laser

FRANCFORT, le 15 novembre 2022, Formnext 

Novanta, premier fournisseur mondial de technologies de photonique laser, du contrôle de mouvement de précision et des technologies de vision destinées aux équipementiers industriels de pointe, notamment pour les applications de fabrication additive, et Dyndrite™, fournisseur du moteur de calcul accéléré par GPU utilisé pour créer du matériel et des logiciels de fabrication numérique de nouvelle génération, ont annoncé une collaboration visant à soutenir les solutions de guidage de faisceau laser Firefly 3D et Lightning™ II de Novanta.

Les deux entreprises collaboreront à une démonstration de faisabilité qui permettra au logiciel Dyndrite de générer directement des trajectoires de balayage de bas niveau pour le matériel Novanta. Cela offre aux utilisateurs du logiciel Dyndrite Additive CAM la possibilité de générer des trajectoires de balayage à très haute résolution, tirant ainsi pleinement parti des fonctions avancées et de la puissance sous-jacente du matériel de balayage laser.

Les solutions de balayage de haute précision de Novanta, utilisées dans une grande variété de machines de fusion laser sur lit de poudre (LPBF), ne sont souvent pas pleinement exploitées par les stratégies de trajectoire standard. Les solutions de balayage de Novanta peuvent souvent fonctionner à des niveaux de performance bien supérieurs, avec une gamme de stratégies de balayage plus étendue que celle généralement disponible sur le marché libre aujourd’hui.

Capacités de la tête de balayage Firefly 3D

Conçue comme une solution compacte et fermée permettant des architectures de machines à plusieurs têtes avec un chevauchement pouvant atteindre 100 %, la tête Firefly 3D est la solution idéale pour les machines de fabrication additive à haut débit destinées à la production en série d’aujourd’hui. Sa conception intègre des fonctionnalités visant à simplifier l’installation et l’utilisation, notamment la surveillance précise du processus de fabrication additive ainsi que la synchronisation des données de processus et de mouvement.

« Les scanners haute performance tels que le Firefly 3D et le Lightning™ II de Novanta sont dotés d’une technologie intelligente leur permettant d’évaluer leurs propres capacités et limites », a déclaré Simon Matthias, responsable du développement commercial technique chez Novanta. « Cela indique au matériel de contrôle comment les exploiter au mieux afin de tirer pleinement parti de la bande passante totale des scanners. Nous avons constaté les possibilités offertes par Dyndrite en termes de matériaux et de procédés, et nous savions qu’une collaboration avec eux permettrait de libérer tout le potentiel de nos scanners. »

Au-delà des schémas de numérisation standardisés

Le développement des paramètres et des schémas de balayage représente une tâche colossale lors de la qualification de nouveaux matériaux et de nouvelles machines. C’est pourquoi un certain conservatisme pousse souvent les utilisateurs, les concepteurs de machines et les développeurs des logiciels qui les pilotent à s’en tenir aux approches traditionnelles, en s’appuyant sur des schémas de balayage standardisés tels que le damier ou d’autres techniques similaires basées sur des hachures. Il en résulte souvent une baisse d’efficacité et une occasion manquée d’améliorer les microstructures des matériaux.

Dyndrite vise à bouleverser ce modèle traditionnel de développement des paramètres en offrant une puissance logicielle, une liberté et un contrôle sans précédent sur le scanner. Ces commandes et algorithmes peuvent exploiter la puissance du matériel sous-jacent pour offrir une conception de machine plus efficace et moins coûteuse, ainsi que de meilleures interactions entre les processus, ce qui peut se traduire par de meilleures propriétés des matériaux et une vitesse de fabrication accélérée.

« Dyndrite a été fondée lorsque nous avons constaté que le matériel de fabrication avait pris de l’avance sur les logiciels », a déclaré Harshil Goel, PDG de Dyndrite. « Notre collaboration avec Novanta nous rapproche un peu plus de l’inversion de cette tendance qui freine le secteur. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de Novanta et de démontrer la puissance combinée de nos solutions. »

Dyndrite propose un kit de développement d’applications (ADK) qui permet la création de puissantes solutions CAM additives de nouvelle génération pour divers procédés de fabrication additive. La société a également annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle solution logicielle de développement des matériaux et des procédés pour la technologie LPBF, basée sur ce kit de développement. Elle entend poursuivre sa collaboration avec les fournisseurs de composants de machines afin d’offrir des contrôles laser plus précis dans son portefeuille de logiciels.

Rendez-vous sur les stands de Novanta et Dyndrite au salon Formnext

N’hésitez pas à vous rendre sur les stands de Dyndrite ou de Novanta pour en savoir plus :

Dyndrite — Hall n° 11.0, stand n° C61
Novanta — Hall n° 12.0, stand E08

À propos de Novanta

Novanta est un partenaire technologique de confiance des équipementiers (OEM) sur les marchés de la médecine et des technologies industrielles de pointe, fort d’une expertise propriétaire approfondie en photonique, vision artificielle et technologies de mouvement de précision.

Pour plus d’informations sur leurs solutions de traitement laser, rendez-vous sur https://novanta.com/precision-manufacturing/.

Pour plus d’informations sur Firefly 3D, rendez-vous sur https://novanta.com/precision-manufacturing/product/firefly-3d/.

À propos de Dyndrite

La mission de Dyndrite est de révolutionner la manière dont la géométrie est créée, transformée et transmise sur un ordinateur. Le kit de développement d’applications (ADK) de Dyndrite offre aux entreprises de matériel et de logiciels la puissance, la liberté et le contrôle nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel de la fabrication numérique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.dyndrite.com.

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.