Precision Manufacturing

Article

Qu’est-ce que la découpe au laser ? Principes de fonctionnement, types et avantages

La découpe au laser est l’une des techniques de traitement des matériaux les plus courantes. Elle utilise des lasers de forte puissance pour découper divers matériaux, notamment le bois, les métaux et les plastiques. Dans cet article, nous allons expliquer le principe de la découpe au laser, passer en revue les différents types de découpe au laser et explorer ses nombreux avantages.

Qu’est-ce que la découpe au laser ?

La découpe laser est un procédé de fabrication de précision qui utilise un faisceau laser focalisé et de forte puissance pour découper avec précision des matériaux industriels. La chaleur générée par les faisceaux laser peut faire fondre, brûler ou vaporiser même les matériaux les plus résistants, notamment les métaux et l’acrylique. La découpe laser permet de créer des arêtes nettes ou arrondies, des découpes effilées, ainsi que des motifs complexes et détaillés. Elle est utilisée par des secteurs tels que l’aérospatiale, l’automobile et l’électronique pour le prototypage rapide et la fabrication. Les solutions de découpe laser de Novanta Photonics permettent une personnalisation sans faille grâce à un logiciel avancé de contrôle du laser, ce qui rend cette technique incroyablement polyvalente et adaptable.

Comment fonctionne la découpe laser ?

Quel que soit le type de laser utilisé, le processus de découpe laser comprend les étapes suivantes :

1. Génération du faisceau laser

La lumière laser est générée à l’intérieur du laser ; ce processus dépend du type de milieu laser utilisé, par exemple au CO₂ ou à l’état solide. Le faisceau ainsi obtenu présente une densité de puissance élevée et possède une longueur d’onde spécifique au type de laser.

2. Orientation du faisceau laser

Des miroirs ou des fibres optiques sont utilisés pour diriger le faisceau laser vers une lentille qui le concentre en un petit point à la surface du matériau.

3. Traitement du matériau

Lorsque le faisceau laser focalisé entre en contact avec le matériau, sa puissance génère de la chaleur qui fait fondre, brûler ou vaporiser la partie du matériau qui n’est plus nécessaire. Un jet de gaz peut être utilisé pour faciliter le processus de découpe, en évacuant les résidus, ce qui permet d’obtenir un bord de haute qualité.

4. Post-traitement

La découpe au laser offre une finition plus propre et plus précise que les autres méthodes de découpe, mais les fabricants peuvent compléter le processus en nettoyant ou en ébavurant la zone nouvellement découpée lors du post-traitement afin de garantir une finition de la plus haute qualité.

Composants d’une machine de découpe laser

Une machine de découpe laser industrielle comprend les composants suivants :

  • Source laser : il peut s’agir d’un laser CO₂, à fibre ou Nd:YAG ; c’est le composant clé qui génère le faisceau laser. Le choix d’un laser dont la longueur d’onde correspond à l’absorption du matériau permet d’augmenter la vitesse de découpe et d’améliorer la qualité de la découpe
  • Optique et guidage du faisceau : il existe deux types courants de guidage du faisceau : une tête de balayage, qui utilise des miroirs galvo pour diriger le faisceau laser focalisé sur la surface du matériau, ou une tête de découpe, comportant une lentille de focalisation fixe et un collecteur de jets de gaz. En savoir plus sur le choix de la méthode de guidage du faisceau appropriée.
  • Logiciel de commande : un contrôleur gère la machine de découpe laser et les composants auxiliaires. Il peut diriger le faisceau vers un emplacement précis ou surveiller le déplacement du matériau. Un logiciel complet facilite l’opération de découpe en ajustant avec précision les paramètres tels que la puissance du laser et la vitesse de traitement, ou en créant des tâches de découpe.
  • Table de travail : le matériau à traiter est maintenu sur une surface, souvent dotée d’une structure en grille, pendant la découpe. Il est également possible de travailler «à la volée» et de découper le matériau pendant qu’il se déplace sur un convoyeur ou un bras robotisé.

Types de découpe laser

Il existe plusieurs types de lasers utilisés en découpe laser, chacun étant adapté à différents matériaux ou applications en raison de sa longueur d’onde spécifique.

1. Découpe au laser CO₂

Les lasers CO₂ sont fréquemment utilisés dans la découpe laser industrielle, car ils permettent de découper avec précision une large gamme de matériaux, notamment les métaux fins, l’acrylique, la céramique, le bois, le verre, etc. Le faisceau laser est généré à partir d’un mélange gazeux contenant du dioxyde de carbone. Les lasers CO₂ sont plébiscités par de nombreux fabricants pour leur polyvalence dans la découpe d’une grande variété de matériaux, leur coût, leur fiabilité et leur robustesse.

2. Découpe au laser à fibre

Les lasers à fibre utilisent souvent la technologie laser à état solide pour générer le faisceau. La fibre sert à amplifier la puissance du laser, ce qui permet à celui-ci de découper des métaux, notamment l’aluminium et l’acier inoxydable. Ce type de découpe laser utilise des faisceaux laser à haute énergie et peut fonctionner à grande vitesse, ce qui contribue à l’efficacité globale du processus.

3. Découpe au laser à état solide

Il existe plusieurs types de lasers utilisant des cristaux comme milieu laser, notamment le Nd:YVO (orthovanadate d’yttrium dopé au néodyme). Ce type de laser est généralement utilisé dans les applications de découpe qui exigent un niveau de précision accru. Cependant, il peut s’avérer plus coûteux que d’autres formes de découpe laser, car il nécessite un entretien et des remplacements plus fréquents.

Quels matériaux se prêtent à la découpe laser ?

La découpe laser est une technique incroyablement polyvalente qui permet de traiter une large gamme de matériaux, notamment :

  • Les métaux, notamment l’aluminium, l’acier et le cuivre
  • Les plastiques, notamment l’acrylique
  • Le bois
  • le carton
  • Le papier
  • Films minces
  • Textiles
  • Verre
  • Céramique
  • Cuir
  • Caoutchouc

Chaque matériau possède un spectre d’absorption qui lui est propre ; adapter la longueur d’onde du laser à l’absorption du matériau permet d’améliorer la vitesse de découpe et la qualité des bords, tout en minimisant les effets thermiques. Cependant, certains matériaux ne se prêtent pas à la découpe laser, car ils présentent un risque d’incendie, dégagent des fumées toxiques ou risquent d’endommager la machine de découpe laser. Parmi les matériaux qui ne doivent pas être découpés au laser, on trouve :

  • La fibre de carbone
  • Le polychlorure de vinyle (PVC)
  • Le polyvinylbutyral (PVB)
  • Le téflon (PTFE)
  • Tout matériau contenant des halogènes (fluor, chlore, brome, iode et astate)
  • Certains métaux peuvent présenter un risque pour la santé, comme le chrome et le manganèse

À quoi sert la découpe laser ?

Grâce à leur polyvalence, les solutions de découpe laser industrielle sont utilisées dans de nombreux secteurs pour gagner en précision et en efficacité. Parmi les secteurs qui ont recours à la découpe laser, on peut citer :

  • L’automobile: les constructeurs automobiles utilisent le laser pour fabriquer une large gamme de composants, allant des pièces métalliques de haute précision et des panneaux en plastique pour l’habitacle aux dispositifs de sécurité tels que les airbags
  • Aérospatiale: les constructeurs aéronautiques et spatiaux utilisent la technologie de découpe laser pour fabriquer des matériaux composites complexes avec la précision requise pour répondre aux normes de sécurité et de conception du secteur
  • Électronique: dans le secteur de l’électronique, la découpe laser est utilisée pour fabriquer des micro-composants complexes, tels que des circuits imprimés ou des connecteurs. Avec la miniaturisation croissante des composants électroniques, la précision inhérente à la découpe laser devient un atout de plus en plus déterminant pour cette industrie
  • Fabrication de dispositifs médicaux: la découpe laser est cruciale pour le secteur médical. Cette industrie repose sur une fabrication de précision, car les instruments chirurgicaux, les composants d’implants et les appareils médicaux nécessitent des pièces présentant une découpe nette et lisse, sans arêtes vives
  • Mode: l’industrie de la mode et du textile utilise des machines de découpe laser pour créer des motifs détaillés sur des tissus ou du cuir, avec rapidité et efficacité. Ce secteur en constante évolution bénéficie de la grande flexibilité offerte par la technologie de découpe laser
  • Signerie : les secteurs nécessitant des réalisations artistiques précises et complexes ont recours à la découpe laser pour créer avec exactitude des motifs sur une large gamme de matériaux, y compris de nombreux métaux

Quels sont les avantages de la découpe laser ?

Qu’il s’agisse d’augmenter la productivité ou d’améliorer la rentabilité, la découpe laser industrielle offre de nombreux avantages. Parmi ceux-ci, on peut citer :

1. Haute précision

La découpe laser est de plus en plus utilisée par les fabricants au détriment des techniques de découpe traditionnelles en raison de l’extrême précision et exactitude qu’elle offre. Les solutions de découpe laser de Novanta Photonics sont conçues pour produire un trait de coupe minimal et permettre la création de motifs très complexes.

2. Amélioration de la productivité

Un autre avantage majeur de la découpe laser réside dans son impact sur la productivité et l’efficacité d’une entreprise. S’agissant d’un procédé sans contact, l’usure des outils et les besoins en maintenance sont minimes, et la mise en place est rapide, ce qui favorise la productivité globale et renforce la compétitivité. La découpe laser minimise également les déchets, car elle ne nécessite aucune pièce consommable et ses découpes précises réduisent au minimum les chutes de matière, ce qui en fait une technique plus durable et plus efficace que les techniques de découpe traditionnelles.

3. Qualité accrue

Sa nature sans contact fait de la découpe laser un excellent outil pour découper des matériaux sensibles sans exercer de force, et aucune contamination n’est induite par l’utilisation d’outils de contact tels que les cisailles. En optimisant les paramètres du processus, la qualité et la forme du bord de coupe peuvent être améliorées et adaptées au résultat souhaité.

4. Une plus grande flexibilité

La découpe laser est extrêmement polyvalente et flexible, car elle peut être utilisée dans de nombreux secteurs, pour des applications très variées et sur une grande diversité de matériaux. Les logiciels de découpe laser s’adaptent rapidement aux modifications de conception de dernière minute ou aux mises à jour des réglementations sectorielles, ce qui permet à votre entreprise de rester agile et flexible, vous offrant ainsi un avantage concurrentiel supplémentaire.

La découpe laser présente-t-elle des inconvénients ?

Bien que la découpe laser présente de nombreux avantages, toute technique de traitement comporte certaines limites. Les défis liés à la découpe laser peuvent inclure :

  • Les limites liées aux matériaux : plus le matériau est épais, moins la découpe laser est efficace. Avec des matériaux plus épais (supérieurs à 50 mm), il peut être plus difficile d’obtenir des bords nets ou nets, ce qui nuit à l’efficacité. De plus, certains films réfléchissants ou métaux peuvent ne pas être compatibles avec la découpe au laser, car il existe un risque que le faisceau se réfracte sur lui-même et endommage l’équipement
  • Déformation : les températures élevées générées par la découpe laser peuvent entraîner une déformation ou d’autres dommages thermiques sur les matériaux sensibles à la chaleur, ce qui affecte la précision et la qualité du produit final
  • Émanations nocives : la chaleur générée par les faisceaux laser concentrés peut libérer des émanations potentiellement nocives ou toxiques lors du traitement de certains matériaux, notamment certains plastiques
  • Coût de mise en œuvre : les décideurs peuvent s’inquiéter du coût initial des équipements de découpe laser industrielle, mais les économies qu’ils permettent de réaliser à long terme compensent cet investissement, ce qui en fait une solution rentable

Considérations de sécurité relatives à la découpe laser

Comme pour toute technologie laser, l’utilisation d’équipements de découpe laser implique des considérations de sécurité importantes. Parmi celles-ci figurent :

  • Le portd’équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de protection laser, est indispensable pour protéger les yeux de l’exposition au laser. Certains types de lasers peuvent également nécessiter le port de gants ou d’autres EPI
  • Un système d’aspiration des fumées adéquat est nécessaire pour se protéger contre les fumées et les gaz potentiellement dangereux générés par certains matériaux
  • Des inspections régulières permettent de garantir des performances optimales, même lorsqu’aucun remplacement d’outil ni aucune maintenance n’est nécessaire
  • Une formation approfondie est nécessaire pour l’ensemble du personnel entrant en contact avec une machine de découpe laser ou ayant accès au logiciel de découpe laser
  • Marquez clairement la zone de découpe laser et restreignez-y l’accès afin de garantir que seul le personnel formé et autorisé puisse utiliser l’équipement. Ceci est essentiel pour protéger le personnel contre une exposition potentielle aux risques liés au laser

FAQ sur la découpe laser

Quelle est la profondeur maximale de découpe au laser ?

Le type de laser, sa puissance de sortie, sa longueur d’onde et le matériau spécifique à traiter déterminent la profondeur de découpe que le laser est capable d’atteindre. En règle générale, les métaux d’une épaisseur comprise entre 25 mm et 30 mm peuvent être découpés à l’aide de lasers à haute puissance. Pour d’autres matériaux, tels que le bois et les plastiques, une machine de découpe laser peut atteindre des profondeurs de 50 mm à 60 mm. Les solutions de découpe laser de précision de Novanta Photonics sont conçues pour offrir une finition de haute précision, quelle que soit la profondeur.

En quoi la découpe laser diffère-t-elle de la découpe CNC ?

La découpe laser et la découpe CNC sont toutes deux contrôlées à l’aide de la technologie de commande numérique par ordinateur (CNC), mais la principale différence entre ces deux techniques de traitement réside dans le fait que :

  • La découpe laser utilise des faisceaux laser pour retirer avec précision de la matière sans exercer de force, ce qui la rend idéale pour les détails complexes et les matériaux fragiles.
  • La découpe CNC utilise un outil de coupe pour retirer la matière ; elle peut donc être utilisée pour traiter des matériaux plus épais et effectuer d’autres tâches lourdes, mais à une vitesse inférieure.

En quoi la découpe laser diffère-t-elle de la découpe au plasma ?

Alors que la découpe laser utilise un faisceau laser focalisé pour découper le matériau, la découpe au plasma utilise un arc plasma à haute température pour le faire fondre.

  • La découpe au laser permet d’atteindre une plus grande précision que la découpe au plasma. En raison d’une contrainte thermique moindre, le matériau nécessite moins de post-traitement.
  • La découpe au plasma ne convient qu’aux métaux et aux matériaux conducteurs, et produit un bord de coupe grossier.

Dans quelle mesure la découpe laser est-elle durable en tant que technique d’usinage ?

La découpe laser est considérée comme l’une des techniques de traitement des matériaux les plus durables. S’agissant d’une méthode sans contact, l’usure des outils est minime, ce qui réduit les besoins en maintenance par rapport aux méthodes de découpe traditionnelles. L’extrême précision de la découpe laser génère un minimum de déchets, et les solutions de Novanta Photonics sont conçues pour s’intégrer aux systèmes existants afin d’assurer une efficacité à long terme, soutenant ainsi davantage les efforts en matière de développement durable.

Solutions de découpe laser de précision par Novanta Photonics

Chez Novanta Photonics, nous concevons des composants et des sous-systèmes de découpe laser depuis plus de 35 ans. Nos solutions de pointe sont utilisées par des entreprises du monde entier pour optimiser leur efficacité, améliorer leur productivité et atteindre un niveau de précision tout simplement impossible à obtenir avec les techniques de découpe traditionnelles.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus sur notre technologie de découpe laser de précision et commencez à transformer vos opérations.

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.