Comment la fabrication additive au laser révolutionne la production industrielle
Les progrès de la technologie numérique ont permis à la fabrication additive de révolutionner la production industrielle. En effet, en intégrant des méthodes rapides et précises pour créer des objets tridimensionnels totalement uniques, la fabrication additive pourrait bien changer le monde.
Également appelée « impression 3D », la fabrication additive est le processus qui consiste à assembler des matériaux pour créer des objets à partir d’un modèle 3D. Cela s’effectue en ajoutant des couches les unes après les autres, de bas en haut.
La fabrication additive par laser (LAM) ouvre la voie à de nouvelles approches en matière de conception de produits. Elle utilise la technologie du faisceau laser pour faire fondre et solidifier le matériau dans un lit de poudre. Cela offre une nouvelle liberté de conception.
Découvrons comment cette technologie révolutionne la production industrielle.
Procédés LAM
Il existe trois types de procédés de fabrication additive par laser : la stéréolithographie (SLA), le frittage sélectif par laser (SLS) et la fusion sélective par laser (SLM).
La SLA utilise des sources laser UV pour solidifier des résines photoréactives couche par couche avec un niveau de détail élevé. Le SLS utilise des lasersà CO₂pour fritter des polymères tels que les polyamides se présentant sous forme de poudre. Dans le cas du SLM, des lasers à fibre font fondre des couches de poudre métallique fine pour former la structure finale.
Dans ces trois procédés LAM, le scanner de faisceau laser dirige le faisceau laser à grande vitesse vers les emplacements cibles sur le plan de fabrication défini par le modèle 3D. Le contrôleur de balayage et le logiciel convertissent le modèle 3D en une série de commandes de mouvement et de contrôle du laser afin de synchroniser le mouvement du scanner de faisceau laser et l’émission du laser.
La réduction du coût de fabrication des pièces et l’amélioration de leur qualité constituent deux défis majeurs pour l’expansion des applications LAM, en particulier pour le SLM. Le guidage du faisceau laser est essentiel, et le choix du scanner et du contrôleur a un impact direct sur ces performances au niveau du système.
Par exemple, la précision avec laquelle le scanner oriente le faisceau laser vers l’emplacement cible du plan de fabrication détermine la précision géométrique de la pièce. Une pièce de haute qualité exige également que la densité du laser soit uniforme sur les matériaux afin de garantir des propriétés homogènes de ceux-ci. Cela nécessite une coordination précise entre l’émission/la modulation du laser et le mouvement du scanner. La vitesse de balayage lorsque le laser est activé et la vitesse de déplacement lorsque le laser est désactivé déterminent également le débit global du processus, et donc le coût par pièce fabriquée.
Secteurs et marchés
Les fabricants utilisent la stéréolithographie depuis les années 1990 pour produire des modèles médicaux destinés aux implants et au prototypage de pièces. Ces modèles médicaux servent à faciliter la fabrication d’implants personnalisés.
Grâce à leur capacité à fabriquer des pièces 3D de plus grande taille et à des délais de production courts, les pièces de prototypage réalisées par le procédé SLS sont de plus en plus utilisées dans le cycle de conception des secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale, de l’armée et de l’électronique. Ces pièces 3D à base de polymères sont parfois également utilisées comme produits finis.
Ces dernières années, la fusion sélective au laser (SLM) a connu la croissance la plus rapide, car elle permet de fabriquer des pièces fonctionnelles destinées aux implants, à la dentisterie, à l’automobile et à l’aérospatiale. La technologie SLM a démontré sa capacité à produire des géométries complexes et des structures légères difficiles à réaliser avec les méthodes de fabrication soustractives conventionnelles. Elle offre également une grande flexibilité et un bon rapport coût-efficacité pour la fabrication de pièces sur mesure, telles que les prothèses dentaires individuelles.
Technologie
Il existe aujourd’hui sur le marché de nombreux scanners à faisceau laser basés sur un galvanomètre. Chaque configuration présente des avantages et des limites en fonction des exigences du système LAM et de la priorité accordée à ces exigences. Les facteurs généralement pris en compte lors du choix d’un scanner sont les suivants :
- La longueur d’onde du laser et la puissance optique
- Taille des détails ou taille du faisceau
- Vitesse de fabrication ou vitesse de balayage
- Précision de positionnement
- Stabilité
- Taille de fabrication ou volume d’impression
- Facilité d’intégration
- Budget
Les technologies SLA, SLS et SLM utilisent différents types de laser et de puissances laser, et nécessitent des tailles de faisceau différentes sur le plan de fabrication. Les fabricants doivent adapter les miroirs de balayage et les revêtements pour tenir compte de ces différences. De plus, la taille physique de la pièce finie, la vitesse de fabrication et la taille minimale des détails déterminent souvent la complexité du système de balayage laser et de son intégration.
Les solutions de Novanta pour la fabrication additive par laser
Cambridge Technology propose une large gamme de produits de balayage parmi lesquels les intégrateurs de systèmes peuvent choisir en fonction des compromis entre diverses exigences. Par exemple, un système de bureau peut être optimisé par un ensemble galvo XY de la série 83xxK monté sur un petit bloc et piloté par un serveur analogique à faible bruit, pour un encombrement de balayage très compact. Un serveur numérique de la série DC, facile à utiliser, est également disponible. À l’inverse, une machine produisant des pièces métalliques de grande taille et de haute qualité peut nécessiter plusieurs têtes de balayage 3 axes entièrement numériques pour garantir une précision et une stabilité élevées.
Outre les différentes options d’ensembles de balayage XY et de têtes de balayage, l’ajout du contrôle intelligent du balayage proposé par notre contrôleur ScanMaster (SMC) coordonne l’émission laser avec le mouvement de balayage, améliorant encore la précision, la flexibilité de traitement et le débit.
De nombreuses raisons expliquent pourquoi la fabrication additive par laser révolutionne la production industrielle pour ceux qui adoptent cette nouvelle technologie, et nombreux sont ceux qui en constatent les avantages dans leur production quotidienne. La fabrication additive par laser (LAM) permet des conceptions industrielles inédites, impossibles à réaliser avec les méthodes conventionnelles, facilitant ainsi la création et le remplacement d’un système. Enfin, la technologie de balayage du faisceau laser joue un rôle fondamental dans la réussite de la production de pièces fonctionnelles par fabrication additive au laser.
Pour en savoir plus sur nos solutions de fabrication additive par laser,cliquez ici.