Precision Manufacturing

Article

Qu’est-ce que l’ablation au laser et comment fonctionne-t-elle ?

L’ablation au laser est un procédé qui consiste à utiliser un faisceau laser focalisé et de forte puissance pour retirer des couches de matière d’une surface solide. Dans cet article, nous explorons le fonctionnement de l’ablation laser industrielle, les différents types d’ablation laser, ses nombreux avantages, ainsi que la manière dont les solutions de pointe de Novanta Photonics peuvent transformer vos opérations.

Sommaire

  1. Qu’est-ce que l’ablation laser industrielle ?
  2. Comment fonctionne l’ablation laser ?
  3. Paramètres de l’ablation laser
  4. Types d’ablation laser
  5. À quoi sert l’ablation laser ?
    1. Matériaux
    2. Secteurs d’activité
    3. Applications
  6. Ablation laser : avantages et inconvénients
  7. Solutions d’ablation laser de précision par Novanta Photonics

Qu’est-ce que l’ablation laser industrielle ?

L’ablation laser industrielle est un procédé de précision qui utilise des systèmes laser pour retirer des couches individuelles ou des contaminants d’un matériau solide. L’ablation est utilisée pour mettre à nu de nouvelles couches de matériau et pour créer des gravures ou des motifs complexes, y compris sur des zones de l’ordre du micron. L’ablation laser est un procédé sans contact, ce qui réduit au minimum l’usure des outils et nécessite peu d’entretien. Les dommages thermiques et la déformation sont également réduits au minimum, ce qui améliore encore la qualité. De plus, aucun produit chimique ni autre consommable n’est nécessaire, ce qui fait de l’ablation laser l’une des techniques de traitement des matériaux les plus durables. L’ablation laser est également incroyablement polyvalente ; elle est utilisée par les industries du monde entier pour une multitude d’applications, notamment l’élimination de la rouille, de l’oxyde ou de la peinture, ainsi que la création de motifs détaillés et complexes.

Comment fonctionne l’ablation laser ?

Un faisceau laser focalisé est dirigé sur un substrat afin d’en retirer des couches individuelles pour révéler le matériau sous-jacent, ou pour créer des structures de surface. L’ablation ne se produit que lorsque le matériau absorbe suffisamment d’énergie pour être fondu ou vaporisé, et qu’il est ensuite transformé en plasma ou en gaz. L’ablation laser est largement utilisée dans la fabrication des métaux, des céramiques, des verres et des polymères. Des logiciels de contrôle avancés permettent de diriger le faisceau laser selon un motif particulier afin de créer des motifs complexes, en retirant progressivement des micro-points de matériau. Les systèmes industriels d’ablation laser utilisent généralement des lasers à CO₂, des lasers nanosecondes ou ultra-rapides, associés à des têtes de balayage ou des polygones pour atteindre des vitesses plus élevées. Une tête de balayage à 3 axes peut être utilisée pour tracer le contour de surfaces 3D, garantissant ainsi des résultats homogènes sur l’ensemble de la zone.

Paramètres de l’ablation laser

L’ablation laser industrielle est régie par plusieurs paramètres, chacun influençant la qualité globale et la finition du résultat final. Ces paramètres comprennent :

  • Longueur d’onde : la longueur d’onde d’un laser détermine la quantité d’énergie que le matériau cible est capable d’absorber, ce qui influe sur l’efficacité globale et la qualité du processus
  • Durée d’impulsion : il s’agit de la durée pendant laquelle le laser est « activé ». Les impulsions courtes nécessaires à l’ablation peuvent varier de l’ordre des nanosecondes à celui des femtosecondes
  • Fréquence d’impulsion : il s’agit du nombre d’impulsions par seconde. L’augmentation de la fréquence réduit l’énergie par impulsion et, par conséquent, l’efficacité du processus d’ablation
  • Puissance de crête de l’impulsion : la puissance de crête d’une impulsion laser correspond à la puissance optique maximale qu’une impulsion peut atteindre pendant sa courte durée. Une puissance de crête plus élevée se traduit par un processus d’ablation plus efficace
  • Taille du spot : le « spot » est la zone où l’énergie laser est focalisée ; un spot de focalisation plus petit permet de créer des détails plus complexes et présente une densité d’énergie plus élevée, ce qui rend l’ablation plus efficace
  • Distance focale : il s’agit de la distance entre la lentille de focalisation et le point où le spot laser est le plus petit. La surface du matériau doit toujours être « au point » ; le spot le plus petit doit se trouver directement sur la surface pour obtenir les meilleurs résultats d’ablation. Pour les matériaux de forme 3D ou lors de la création de structures profondes, une tête de balayage à 3 axes peut être utilisée pour optimiser la distance focale

Types d’ablation laser 

Il existe plusieurs types d’ablation laser industrielle, notamment l’ablation à onde continue, à nanosecondes et à impulsions ultra-courtes. Chacune présente des avantages et des inconvénients, et le choix optimal dépend des exigences spécifiques de l’application.

1. Ablation laser à onde continue

L’ablation laser à onde continue (CW) émet un faisceau laser stable et constant pour vaporiser des couches de matériau. En raison de l’interaction prolongée avec le matériau, une contrainte thermique élevée est induite, ce qui peut entraîner des dommages thermiques. Pour l’ablation laser industrielle, la durée d’interaction du laser et une intensité suffisante sont cruciales. Cette méthode présente des taux d’ablation élevés, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles nécessitant le traitement rapide de grandes surfaces, telles que le nettoyage de surface et la gravure.

2. Ablation laser pulsée en nanosecondes

Les lasers nanosecondes émettent des impulsions d’une durée considérable. La durée de ces impulsions peut provoquer un échauffement ainsi que des altérations ou des dommages thermiques sur le matériau traité. Les lasers nanosecondes sont avantageux pour les applications nécessitant un enlèvement rapide de matière ou un débit élevé en raison de leurs taux d’ablation plus élevés. Bien qu’efficaces pour l’ablation des métaux et de divers autres matériaux, ils peuvent s’avérer moins adaptés aux matériaux délicats en raison de leurs effets thermiques.

3. Ablation laser à impulsions ultra-courtes (USP)

L’ablation laser USP est une technique précise d’enlèvement de matière qui utilise des impulsions laser courtes et intenses pour ablater les matériaux, en ne laissant qu’un minimum de dommages thermiques. En raison de la brièveté du temps d’interaction, ce procédé d’ablation est également appelé « ablation à froid ». Cette méthode est particulièrement utile pour les applications nécessitant une qualité de surface élevée et des zones affectées par la chaleur minimales, telles que la modification de surface, le dépôt de couches minces et la production de cellules solaires. Par rapport aux autres types d’ablation, les lasers USP peuvent présenter des taux d’ablation plus faibles, en particulier dans les matériaux à conductivité thermique élevée.

À quoi sert l’ablation laser ? 

L’ablation laser industrielle est extrêmement polyvalente, car elle permet de traiter une large gamme de matériaux tout en offrant une précision et une qualité exceptionnelles. Les solutions d’ablation laser de Novanta Photonics sont utilisées dans de nombreux secteurs industriels pour une grande variété d’applications, allant de la création de motifs complexes à la texturation de pièces complexes avec une précision extrême.

Matériaux

Les matériaux suivants se prêtent au traitement par ablation laser :

  • Les métaux, notamment l’aluminium et l’acier
  • Matériaux semi-conducteurs
  • Céramiques
  • Verre
  • Le bois
  • La pierre
  • Polymères, y compris le polyimide et le PTFE
  • Tissu

Secteurs

Les secteurs qui utilisent les techniques d’ablation laser industrielle comprennent :

Applications

L’ablation au laser est utilisée dans un large éventail d’applications, telles que :

  • Le perçage et le façonnage de pièces complexes
  • Modification et texturation de surface
  • Le marquage laser
  • La gravure au laser
  • Micro-usinage au laser
  • Nettoyage des surfaces pour éliminer les oxydes, la peinture ou d’autres contaminants
  • Décapage de revêtements
  • Analyse chimique
  • Synthèse de nanomatériaux
  • Chirurgie par ablation laser

Ablation au laser : avantages et inconvénients 

L’ablation au laser présente de nombreux avantages par rapport aux méthodes d’ablation traditionnelles, les lasers pouvant fonctionner à des vitesses plus élevées et offrir une précision accrue. Cependant, comme pour toutes les technologies, la mise en œuvre de solutions d’ablation au laser peut également poser certains défis.

AvantagesInconvénients
Automatisation pour une efficacité et une productivité accruesCoût d’investissement initial dans l’équipement laser
Précision extrêmePeut générer des émanations nocives, selon le matériau
Vitesse élevéeEnlèvement plus lent de la matière sur des surfaces plus grandes ou plus épaisses
Répétabilité élevéeNécessite un post-traitement
PolyvalentRisque de déformation du matériau dû à des dommages thermiques
Procédé sans contactL’intégration aux systèmes existants peut s’avérer difficile
Peu d’entretien requis
Durable, car aucun produit chimique n’est utilisé
Génération minimale de déchets
Rentable

Novanta Photonics collaborera avec les équipementiers de votre organisation pour garantir que nos composants et sous-systèmes laser s’intègrent parfaitement à vos systèmes existants. Notre logiciel vous offre un contrôle total sur les paramètres, pour une efficacité accrue. Bien qu’un investissement initial en équipement soit nécessaire, la durabilité de l’ablation laser et les économies associées peuvent contribuer à optimiser la rentabilité de vos dépenses à long terme.

Solutions d’ablation laser de précision par Novanta Photonics

Améliorez la polyvalence et l’efficacité de votre entreprise grâce à la technologie d’ablation laser de pointe de Novanta Photonics. Forts deplus de 35 ans d’expériencedans le développement de solutions laser de précision, nous accompagnons les industries de demain avec des solutions innovantes et de pointe.  

Des entreprises du monde entier utilisent nos composants etsous-systèmespour toute une gamme de procédés, notamment l’ablation laser,la découpe laser, la gravure, le marquage et le codage, et bien plus encore. 

Contactez-nous dès aujourd’huipour discuter avec notre équipe de la manière dont nos solutions laser de précision peuvent transformer vos processus. 

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.