Precision Manufacturing

Blog

Les 8 avantages de l’usinage au laser

Chapitre 1

Têtes de balayage laser à 2 axes pour les systèmes de traitement modernes

La possibilité de passer d’une application à une autre, ou d’un niveau de tolérance à un autre, permet aux systèmes d’usinage laser d’être plus polyvalents et de séduire un public plus large d’utilisateurs. Les équipementiers (OEM) et les concepteurs de systèmes laser qui recherchent davantage de flexibilité pour leurs têtes de balayage laser à 2 axes destinées à l’usinage laser de petites surfaces (> 200 x 200 mm) peuvent désormais trouver la solution qu’il leur faut chez Novanta.


Chapitre 2

Conception et contrôle du traitement laser à portée de main

Les systèmes de traitement laser offrent une grande flexibilité et une efficacité optimale pour une vaste gamme d’applications. La rapidité et la facilité de mise en service du système dépendent fortement des commandes et de l’interface utilisateur. La combinaison de différents contrôleurs de systèmes laser et logiciels d’interface utilisateur peut entraîner une multitude de problèmes de compatibilité et d’intégration, source de retards de production et de frustration pour les opérateurs.

ScanMaster Designer (SMD) et ScanMaster Controller (SMC) sont conçus et configurés pour un fonctionnement optimal des sous-systèmes et composants de traitement laser Novanta. Les solutions SMD et SMC de Novanta possèdent des fonctionnalités et des capacités uniques, spécialement conçues pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients.


Chapitre 3

Résolution des défis spécifiques au traitement laser

L’excellence grâce à nos compétences en ingénierie n’est qu’une des nombreuses façons dont Novanta apporte de la valeur ajoutée à ses clients. Nos laboratoires d’application sont équipés des dernières technologies, des ressources et de l’expertise nécessaires pour relever les défis les plus complexes de nos clients. Idéalement situés aux quatre coins du monde, nos laboratoires proposent des services de test qui valident et garantissent des résultats de qualité dans un large éventail d’applications telles que le marquage et le codage, la transformation, le soudage haute puissance, la découpe à distance, le micro-perçage et bien d’autres applications spécialisées de traitement des matériaux. Grâce à nos laboratoires d’application mondiaux à la pointe de la technologie, Novanta apporte de la valeur ajoutée à ses clients par le biais d’une collaboration entre ingénieurs et nous permet de fournir des solutions sur mesure garantissant la réussite des systèmes.

Centre d’excellence en innovation | Laboratoire d’application de Wackersdorf

Laboratoire d’application de Bedford


Chapitre 4

Lasers verts DPSS conçus pour des applications spécialisées de spectroscopie et de détection de particules

Novanta propose une large gamme de lasers verts à état solide pompés par diode, spécialement conçus pour des applications spécialisées de spectroscopie et de détection de particules utilisées dans la fabrication de semi-conducteurs. Conçus pour s’intégrer facilement dans les instruments des équipementiers, nos lasers DPSS de la marque Laser Quantum se caractérisent par un format compact, une stabilité de puissance exceptionnelle et un rendement électrique élevé, offrant ainsi des avantages indéniables en matière de gestion thermique et éliminant les complexités liées au refroidissement par liquide ainsi que les coûts associés.


Chapitre 5

Sous-système comprenant un laser CO₂ et une tête de balayage

Les lasersCO₂ sont largement utilisés dans diverses applications, notamment le marquage et le codage, la découpe, le perçage et la perforation, ainsi que l’ablation, mais aussi dans des secteurs allant de la transformation à l’impression 3D, où une manipulation précise et à grande vitesse du faisceau laser est cruciale. La source laser est généralement choisie pour ses performances d’impulsion, sa puissance de sortie optique et sa longueur d’onde, tandis que la tête de balayage est sélectionnée en fonction de son champ et de la taille de son spot, ainsi que de ses spécifications en matière de vitesse et de précision. Ainsi, bien que chaque composant soit choisi pour ses caractéristiques de performance individuelles, l’obtention de performances optimales à partir du système combiné représente un défi unique pour les constructeurs de machines et les intégrateurs laser.

Cet article explore les subtilités de l’intégration des lasersCO₂ et des têtes de balayage galvo afin d’obtenir des performances complémentaires.


Chapitre 6

À quoi servent les lasers ultra-rapides ?

Au cours des trente dernières années, le développement des lasers ultra-rapides n’a cessé de susciter l’intérêt et de donner lieu à de nombreuses activités. Au fil des ans, les chercheurs et les concepteurs de systèmes ont mis au point de multiples techniques pour générer des impulsions laser ultra-courtes. L’accessibilité aux lasers ultra-rapides a permis d’étudier un large éventail de phénomènes physiques, chimiques et biologiques à l’aide de la spectroscopie optique ultra-rapide. De plus, les recherches sur les applications pratiques de la technologie laser ultra-rapide ont progressé.

Les lasers ultra-rapides peuvent également répondre aux besoins de l’industrie automobile. Cela inclut notamment la réalisation de petites rainures à la surface de la paroi du cylindre d’un moteur à combustion. Cela garantit une répartition homogène du lubrifiant le long de la paroi du piston afin de minimiser les pertes par frottement.


Chapitre 7

Technologie des galvanomètres analogiques vs numériques – Une introduction

Lors de la conception d’une nouvelle application laser comportant des unités de déviation du faisceau, la plupart des ingénieurs choisissent la conception optique (taille des miroirs, revêtements, matériau des miroirs) avec le plus grand soin. Cela est tout à fait logique, car la distance focale effective, la taille du spot et la puissance admissible du système sont toutes des paramètres cruciaux. Cependant, le choix de la technologie de galvanomètre appropriée est tout aussi important pour les performances globales que l’application peut atteindre.

Dans ce livre blanc, nous abordons les avantages et les inconvénients des galvanomètres analogiques et des servomécanismes, et plus particulièrement les solutions hybrides associant la technologie de servocommande numérique à des galvanomètres analogiques. Nous examinons l’influence de chaque technologie sur les vitesses et la précision pouvant être atteintes, ainsi que les difficultés d’intégration.


Chapitre 8

Petit guide sur les lasers femtosecondes

Les lasers émettent de la lumière soit en continu, soit sous forme d’une série d’impulsions. La catégorie des lasers ultra-rapides regroupe un certain type de lasers produisant des impulsions d’une durée de l’ordre de la picoseconde, de la femtoseconde, voire de la nanoseconde, à différentes fréquences de répétition. Au sein de ce groupe, les lasers femtosecondes émettent des impulsions optiques dont la durée se situe dans le domaine des femtosecondes (1 fs = 10⁻¹⁵ s), allant généralement de quelques femtosecondes à plusieurs centaines de femtosecondes.

Cet article explique ce que sont les lasers femtosecondes et leurs applications.

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Contenu réservé aux abonnés

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.

Contenu réservé aux abonnés

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Ce champ est masqué lorsque l‘on voit le formulaire.