ノヴァンタの「Firefly 3Dスキャンヘッド」は、光学系へのモニタリング機能を標準装備し、シグマのデータ分析および品質保証ソフトウェアの実現を可能にします
2022年10月25日 – レーザフォトニクス、 精密モーションコントロール制御、およびビジョン技術を提供する世界的な主要サプライヤーであり、積層造形 or 積層造形法アプリケーションや、商用3Dプリンティング業界向け品質保証ソフトウェアの主要開発企業であるシグマ・アディティブ・ソリューションズ(Sigma Additive Solutions)を含む先進的な産業用OEM企業向けに、本日、品質保証を光学系に標準装備とする組み込み型ハードウェア/ソフトウェアソリューションを構築するための提携を発表しました。

ノヴァンタの「Firefly 3D」スキャンヘッドは、リアルタイムモニタリングを標準機能として搭載し、シグマのデータ分析および品質保証ソフトウェアスイートを有効にします。レーザー粉末床溶融(LPBF)装置向けに設計されたこの次世代3軸スキャンヘッドにより、OEM各社はシグマの分析スイートを活用してプロセスモニタリングに即座にアクセスできるようになります。
さらに、OEMに依存することなく、フィールドのエンドユーザーが光学系に複雑な改造を加えることなく、保有する全装置にわたってモニタリングソリューションを導入できるようになります。
業界トップクラスの200kHzデータ取得
本製品は、業界をリードする 200kHz のデータ収集レートを実現し、シグマの技術がすでに実証しているクローズドループ制御やレーザ補正の可能性を広げています。 このソリューションは、OEM マシンの設計にスキャンヘッドを追加することで容易に拡張可能であり、最大 100% のフィールドオーバーラップを実現するマルチスキャナーアーキテクチャのメリットを享受できます。1軸 or シングル、デュアル、クワッド、およびマルチローのセットアップにより、Sigma の品質保証ソリューションのサポートを活かし、高精度部品の量産に向けたマシンの生産性を向上させることができます。
シグマ・アディティブ・ソリューションズの最高経営責任者(CEO)であるジェイコブ・ブランズバーグ氏は次のように述べています。「これは積層造形業界にとってエキサイティングな瞬間です。品質、およびそれに関連する品質コストは、この技術のスケール拡大における最大の障壁の一つです。 本日、当社はスキャンヘッド技術と組み込まれた、プラットフォーム非依存の分析・モニタリングソリューションを提供することで、この障壁を打ち破る大きな一歩を踏み出しました。この付加価値により、OEMによる導入が加速すると同時に、積層造形メーカーにも確かなメリットがもたらされることが期待されます。 当社は、開発および認定期間の短縮、生産品質の向上、そしてエンドユーザーにおける後工程検査の必要性の低減を通じて、品質コストの削減にフォーカスしています。」
Novantaのプロダクトマネージャーであるサイモン・マティアスは次のように付け加えました。「Sigma Additive Solutions社との共同開発の成果を世界に披露できることを大変嬉しく思います。当社のスキャンヘッドにリアルタイムモニタリング機能を追加したことで、業界の新たな基準を打ち立て、当社の高性能レーザ走査ソリューションの品質管理をさらに強化することが可能になりました。」
Formnextでノヴァンタとシグマ・アディティブ・ソリューションズをぜひご覧ください
ノヴァンタは、11月15日から18日までドイツ・フランクフルトで開催されるFormnextのホール12.0、ブース番号E08に出展します。また、シグマ・アディティブ・ソリューションズもFormnextのホール12.0、ブースC139にてパートナーエリアを設け、この共同ソリューションの特長を紹介します。
会場にお越しのお客様と、このソリューションについてご説明できることを楽しみにしております。詳細については、www.sigmaadditive.com/novanta をご覧ください。
ノヴァンタについて
ノヴァンタは、医療および先端産業技術市場のOEMメーカーにとって信頼できる技術パートナーであり、フォトニクス、ビジョン、精密モーション技術において独自の深い専門知識を有しています。
同社のレーザ加工ソリューションに関する詳細については、https://novanta.com/precision-manufacturing/ をご覧ください。
Firefly 3Dの詳細については、https://novanta.com/precision-manufacturing/product/firefly-3d/をご覧ください。
Sigma Additive Solutions について
Sigma Additive Solutions, Inc. は、積層造形業界向けに工程内品質保証(IPQA™)ソリューションを提供する大手プロバイダーです。Sigma は、3D 金属およびポリマーの先進製造技術向けに「PrintRite3D®」として知られるリアルタイムモニタリングおよび分析技術の開発と商用化を専門としています。
PrintRite3Dは、製造プロセス中に欠陥や異常をリアルタイムで検知・分類し、廃棄物の削減、歩留まりの向上、サイクルタイムの短縮を通じて、大幅なコスト削減と生産効率の向上を実現します。Sigmaは、同社のソフトウェアソリューションが、産業用3Dプリンティングの普及と導入を加速させる重要な原動力になると確信しています。
詳細については、www.sigmaadditive.com をご覧ください。
本プレスリリースにはマルチメディアコンテンツが含まれています。プレスリリース全文はこちらでご覧いただけます:https://www.businesswire.com/news/home/20221025005359/en/