Precision Manufacturing

Blog

Wie die additive Fertigung mit Laser die industrielle Produktion revolutioniert

Wie die additive Fertigung mit Laser die industrielle Produktion revolutioniert

Fortschritte in der Digitaltechnik haben es der additiven Fertigung ermöglicht, die industrielle Produktion zu revolutionieren. Tatsächlich könnte die additive Fertigung durch den Einsatz schneller, präziser Verfahren zur Herstellung völlig einzigartiger dreidimensionaler Objekte die Welt verändern. 

Die additive Fertigung, auch als 3D-Druck bekannt, ist ein Verfahren, bei dem Materialien miteinander verbunden werden, um Objekte anhand eines 3D-Modells herzustellen. Dies geschieht durch schichtweises Auftragen von unten nach oben.

Die additive Fertigung mit Laser (LAM) ermöglicht neue Ansätze im Produktdesign. Dabei wird mithilfe von Lasertechnologie Material in einem Pulverbett geschmolzen und verfestigt. Dies eröffnet neue Gestaltungsfreiheiten.

Lassen Sie uns untersuchen, wie diese Technologie die industrielle Produktion revolutioniert.  

LAM-Verfahren

Es gibt drei Arten von Verfahren der additiven Fertigung mit Laser: Stereolithografie (SLA), selektives Lasersintern (SLS) und selektives Laserschmelzen (SLM).  

Bei der SLA werden UV-Laserquellen eingesetzt, um lichtempfindliche Harze Schicht für Schicht mit feinen Details zu verfestigen. Beim SLS werdenCO₂-Laserverwendet, um Polymere wie Polyamide in Pulverform zu sintern. Bei der SLM schmelzen Faserlaser Schichten aus feinem Metallpulver zusammen, um die endgültige Struktur zu bilden.

Bei allen drei LAM-Verfahren lenkt der Laserstrahlscanner den Laserstrahl mit hoher Geschwindigkeit auf die Zielpunkte der durch das 3D-Modell definierten Bauebene. Der Scan-Controller und die Software wandeln den 3D-Modellauftrag in eine Reihe von Bewegungs- und Lasersteuerungsbefehlen um, um die Bewegung des Laserstrahlscanners und die Laserauslösung zu synchronisieren.

Die Senkung der Fertigungskosten und die Verbesserung der Teilequalität sind zwei zentrale Herausforderungen für die Ausweitung der LAM-Anwendungen, insbesondere für SLM. Die Laserstrahlsteuerung ist entscheidend, und die Auswahl von Scanner und Steuerung wirkt sich direkt auf diese Leistungen auf Systemebene aus.

So bestimmt beispielsweise die Genauigkeit, mit der der Scanner den Laserstrahl auf die Zielstelle der Bauebene lenkt, die geometrische Präzision des Bauteils. Ein hochwertiges Bauteil erfordert zudem, dass eine gleichmäßige Laserdichte auf das Material aufgebracht wird, um homogene Materialeigenschaften zu gewährleisten. Dies erfordert eine präzise Abstimmung von Laserauslösung/-modulation und Scannerbewegung. Die Abtastgeschwindigkeit bei eingeschaltetem Laser und die Sprunggeschwindigkeit bei ausgeschaltetem Laser bestimmen zudem den gesamten Prozessdurchsatz und damit die Kosten pro gefertigtem Bauteil.  

Branchen und Märkte

Seit den 1990er Jahren nutzen Hersteller die Stereolithografie zur Herstellung medizinischer Modelle für Implantate und Prototypenteile. Diese medizinischen Modelle dienen den Herstellern als Grundlage für die Fertigung personalisierter Implantate.

Dank der Möglichkeit, größere 3D-Teile herzustellen, und der kurzen Durchlaufzeiten werden im SLS-Verfahren gefertigte Prototypenteile zunehmend im Konstruktionszyklus für die Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Militär- sowie Elektronikindustrie eingesetzt. Diese polymerbasierten 3D-Teile werden mitunter auch als Endprodukte verwendet.

In den letzten Jahren verzeichnete das selektive Laserschmelzen (SLM) das schnellste Wachstum, da damit funktionale Teile für Implantate, die Zahnmedizin, die Automobilindustrie und die Luft- und Raumfahrt hergestellt werden. Die SLM-Technologie hat gezeigt, dass sie komplexe Geometrien und Leichtbaustrukturen herstellen kann, die mit herkömmlichen subtraktiven Fertigungsverfahren nur schwer zu realisieren sind. Zudem ist sie flexibel und kosteneffizient bei der Herstellung von Sonderanfertigungen wie beispielsweise individuellen Zahnprothesen.  

Technologie

Auf dem Markt sind heute zahlreiche galvanometerbasierte Laserstrahl-Scanner erhältlich. Jede Konfiguration weist je nach den Anforderungen an das LAM-System und der Priorität dieser Anforderungen Vor- und Nachteile auf. Zu den typischen Faktoren, die bei der Auswahl eines Scanners zu berücksichtigen sind, gehören:

  • Laserwellenlänge und optische Leistung
  • Strukturgröße oder Strahlgröße
  • Baugeschwindigkeit oder Abtastgeschwindigkeit
  • Positionsgenauigkeit
  • Stabilität
  • Baugröße oder Arbeitsbereich
  • Einfache Integration
  • Budget

SLA, SLS und SLM verwenden unterschiedliche Lasertypen und Laserleistungen und erfordern unterschiedliche Strahlgrößen auf der Bauebene. Hersteller müssen die Scanspiegel und Beschichtungen entsprechend anpassen, um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen. Die physische Größe des fertigen Teils, die Baugeschwindigkeit und die minimale Strukturgröße bestimmen oft die Komplexität des Laserscansystems und dessen Integration.  

Lösungen von Novanta für die additive Lasermetallurugik

Cambridge Technology bietet eine breite Palette an Abtastprodukten, aus denen Systemintegratoren je nach den Kompromissen zwischen verschiedenen Anforderungen auswählen können. Für ein Desktop-System eignet sich beispielsweise am besten ein XY-Galvo-Set der 83xxK-Serie, das auf einem kleinen Block montiert und von einem rauscharmen analogen Server angesteuert wird, um eine sehr kompakte Abtastfläche zu erzielen. Ebenfalls erhältlich ist ein benutzerfreundlicher digitaler Server der DC-Serie. Umgekehrt kann eine Maschine zur Herstellung großer, hochwertiger Metallteile mehrere voll-digitale 3-Achsen-Scanköpfe erfordern, um hohe Genauigkeit und Stabilität zu gewährleisten.

Zusätzlich zu den verschiedenen Optionen an XY-Abtastsätzen und Abtastköpfen sorgt die Integration der intelligenten Abtaststeuerung unseres ScanMaster Controllers (SMC) für die Koordination von Laserstrahl und Abtastbewegung, wodurch Genauigkeit, Bearbeitungsflexibilität und Durchsatz weiter verbessert werden.  

Es gibt viele Gründe, warum die additive Lasermetallfertigung (LAM) die industrielle Produktion für diejenigen revolutioniert, die diese neue Technologie einsetzen, und viele erkennen ihren Nutzen in der täglichen Produktion. LAM ermöglicht neue industrielle Designs, die mit herkömmlichen Methoden nicht realisierbar sind, und erleichtert so die Entwicklung und den Austausch von Systemen. Und schließlich spielt die Laserstrahl-Abtasttechnologie eine grundlegende Rolle für den Erfolg bei der Herstellung funktionsfähiger Teile durch die additive Laserbearbeitung.

Um mehr über unsere LAM-Lösungen zu erfahren,klicken Sie hier.

Newsletter abonnieren

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.