FRANKFURT, 15. November 2022, Formnext
Novanta, weltweit führender Anbieter von Laserphotonik, Präzisionsbewegungssteuerung und Bildverarbeitungstechnologien für führende industrielle OEMs – einschließlich Anwendungen in der additiven Fertigung – sowie Dyndrite™, Anbieter der GPU-beschleunigten Rechenengine zur Entwicklung von Hardware und Software der nächsten Generation für die digitale Fertigung, gaben eine Zusammenarbeit zur Unterstützung der Laserstrahlsteuerungslösungen „Firefly 3D“ und „Lightning™ II“ von Novanta bekannt.
Die Unternehmen werden gemeinsam an einem Proof-of-Concept arbeiten, der es der Dyndrite-Software ermöglicht, Low-Level-Abtastbahnen direkt für die Novanta-Hardware zu generieren. Dies bietet Anwendern der Dyndrite Additive CAM-Software die Möglichkeit, Abtastbahnen mit sehr hoher Auflösung zu erzeugen, wodurch die fortschrittlichen Funktionen und die zugrunde liegende Leistungsfähigkeit der Laserscanner-Hardware voll ausgeschöpft werden.
Die hochpräzisen Scan-Lösungen von Novanta, die in einer Vielzahl von Maschinen für die Laser-Pulverbettfusion (LPBF) zum Einsatz kommen, werden durch Standard-Scanbahnstrategien oft nicht voll ausgeschöpft. Die Scan-Lösungen von Novanta lassen sich häufig mit deutlich höherer Leistung und einer größeren Bandbreite an Scan-Strategien betreiben, als sie derzeit auf dem freien Markt üblicherweise verfügbar sind.
Fähigkeiten des Firefly 3D-Scankopfes
Firefly 3D wurde als geschlossene, kompakte Lösung entwickelt, um Maschinenarchitekturen mit mehreren Köpfen und einer Überlappung von bis zu 100 % zu ermöglichen, und ist damit die ideale Lösung für moderne additive Fertigungsmaschinen in der Serienproduktion mit hohem Durchsatz. In das Design integriert sind Funktionen zur Vereinfachung der Installation und des Betriebs, darunter die präzise Überwachung des additiven Fertigungsprozesses sowie synchronisierte Prozess- und Bewegungsdaten.
„Hochleistungsscanner wie der Firefly 3D und der Lightning™ II von Novanta sind mit intelligenter Technologie ausgestattet, um ihre eigenen Fähigkeiten und Grenzen vorherzusagen“, sagte Simon Matthias, Technical Business Development Manager bei Novanta. „Dadurch wird der Steuerungshardware mitgeteilt, wie sie am besten angesteuert werden kann, um die gesamte Bandbreite der Scanner voll auszuschöpfen. Wir haben mit Dyndrite gesehen, was aus Material- und Prozesssicht möglich ist, und wussten, dass die Zusammenarbeit mit ihnen das volle Potenzial unserer Scanner erschließen würde.“
Über standardisierte Scanmuster hinaus
Die Entwicklung von Parametern und Scanmustern ist bei der Qualifizierung neuer Materialien und Maschinen ein gewaltiges Unterfangen. Aus diesem Grund herrscht oft eine gewisse Zurückhaltung, die Anwender, Maschinenentwickler und die steuernde Software dazu veranlasst, bei traditionellen Ansätzen zu bleiben und sich auf standardisierte Scanmuster wie Schachbrettmuster oder ähnliche schraffurbasierte Ansätze zu verlassen. Die Folge ist oft ein Effizienzverlust und das versäumte Potenzial, Verbesserungen in den Materialmikrostrukturen zu erzielen.
Dyndrite zielt darauf ab, dieses traditionelle Modell der Parameterentwicklung zu revolutionieren, indem es beispiellose Softwareleistung, Freiheit und Kontrolle über den Scanner bietet. Diese Steuerungsmöglichkeiten und Algorithmen können die Leistungsfähigkeit der zugrunde liegenden Hardware nutzen, um ein effizienteres, kostengünstigeres Maschinendesign und bessere Prozessinteraktionen zu ermöglichen, was zu besseren Materialeigenschaften und einer beschleunigten Baugeschwindigkeit führen kann.
„Dyndrite wurde gegründet, als wir feststellten, dass die Fertigungshardware die Software überholt hatte“, sagte Harshil Goel, CEO von Dyndrite. „Unsere Zusammenarbeit mit Novanta ist ein weiterer Schritt, um diesen die Branche hemmenden Trend umzukehren. Wir freuen uns darauf, mit dem Novanta-Team zusammenzuarbeiten und die gebündelte Leistungsfähigkeit unserer Lösungen zu demonstrieren.“
Dyndrite bietet ein Application Development Kit (ADK) an, das die Entwicklung leistungsstarker additiver CAM-Lösungen der nächsten Generation für eine Vielzahl von AM-Verfahren ermöglicht. Das Unternehmen kündigte heute zudem die Veröffentlichung einer neuen Softwarelösung zur Material- und Prozessentwicklung für LPBF an, die auf diesem ADK basiert. Das Unternehmen strebt eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit Anbietern von Maschinenkomponenten an, um in seinem Softwareportfolio präzisere Lasersteuerungen anbieten zu können.
Besuchen Sie Novanta und Dyndrite auf der Formnext
Schauen Sie doch am Stand von Dyndrite oder Novanta vorbei, um mehr zu erfahren:
Dyndrite – Halle 11.0, Stand C61
Novanta – Halle 12.0, Stand E08
Über Novanta
Novanta ist ein bewährter Technologiepartner für OEMs in den Bereichen Medizintechnik und fortschrittliche Industrietechnologie und verfügt über fundiertes firmeneigenes Know-how in den Bereichen Photonik, Bildverarbeitung und Präzisionsantriebstechnik.
Weitere Informationen zu den Laserbearbeitungslösungen des Unternehmens finden Sie unter https://novanta.com/precision-manufacturing/.
Weitere Informationen zu Firefly 3D finden Sie unter https://novanta.com/precision-manufacturing/product/firefly-3d/.
Über Dyndrite
Dyndrite hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise, wie Geometrie auf einem Computer erstellt, transformiert und übertragen wird, grundlegend zu verändern. Das Application Development Kit (ADK) von Dyndrite bietet Hardware- und Softwareunternehmen die Leistungsfähigkeit, Freiheit und Kontrolle, die erforderlich sind, um das Potenzial der digitalen Fertigung voll auszuschöpfen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.dyndrite.com.