Precision Manufacturing

Article

Guide sur les lasers à femtoseconde

Qu’est-ce qu’un laser à femtoseconde ?

Un laser à femtoseconde est un type de laser ultra-rapide qui émet des impulsions optiques dont la durée varie de quelques femtosecondes à plusieurs centaines de femtosecondes. Une femtoseconde équivaut à un quadrillionième de seconde. Chaque impulsion d’un laser à femtoseconde ne dure que quelques quadrillionièmes de seconde, ce qui garantit une grande précision dans de nombreuses applications.

Ce type de laser est plébiscité pour sa précision et sa polyvalence inégalées. Les lasers à femtoseconde sont utilisés dans divers procédés de fabrication, interventions médicales et recherches scientifiques, où leur extrême précision et leurs caractéristiques uniques contribuent à minimiser les dommages thermiques causés aux substrats environnants ou aux tissus biologiques, et permettent une précision de mesure sans précédent.


Comment fonctionne un laser à femtoseconde ?

Les lasers femtosecondes émettent de la lumière sous forme d’impulsions courtes plutôt que sous forme d’onde continue. Ces lasers concentrent l’énergie sur une durée très courte au sein d’une même impulsion laser. Cela se traduit par des puissances de crête élevées, bien supérieures à celles atteignables par les lasers à onde continue.

Le résonateur optique d’un laser femtoseconde piège la lumière, qui forme un certain nombre d’ondes stationnaires de longueurs d’onde différentes, conformément à la condition de résonance. Plus le spectre de la lumière laser est large, plus il existe d’ondes stationnaires ou de modes à l’intérieur d’un résonateur laser. Le nombre de modes dépend également de la gamme spectrale du milieu de gain des lasers femtosecondes.

Verrouillage de mode

La technique utilisée pour générer une impulsion laser à l’intérieur du résonateur est appelée verrouillage de mode. En règle générale, tous ces modes du résonateur oscillent indépendamment et de manière aléatoire.

Le verrouillage de mode signifie que les modes du résonateur sont contraints d’osciller en phase, ce qui, par addition cohérente, conduit à une impulsion laser bien définie qui se propage à l’intérieur du résonateur, avant de sortir dans une seule direction pour émettre une impulsion laser.

En principe, plus le nombre de modes verrouillés en phase est élevé, plus la durée d’impulsion pouvant être obtenue est courte. Les lasers femtosecondes ne se distinguent pas seulement par la durée de leurs impulsions, mais aussi par la fréquence de répétition de celles-ci, qui peut aller de plusieurs MHz à des GHz.


Quels sont les différents types de lasers femtosecondes ?

Techniquement, il existe différents types de lasers capables de produire des impulsions femtosecondes, notamment les lasers à l’état solide, les lasers à fibre, etc.

  • Lasers à l’état solide : utilisés dans des applications telles que la spectroscopie et les interventions chirurgicales, les lasers à l’état solide femtoseconde sont réputés pour leur grande précision et leur fiabilité exceptionnelle
  • Lasers à fibre : les lasersà fibre femtoseconde sont fréquemment utilisés dans le micro-usinage ou les applications biomédicales, car ils sont réputés pour leur stabilité exceptionnelle et la qualité de leur faisceau

Lasers à colorant : ces lasers femtoseconde permettent l’observation ultra-rapide des processus moléculaires et atomiques, contribuant ainsi à une productivité accrue


Applications des lasers femtosecondes

Les lasers femtosecondes peuvent être utilisés dans de multiples applications de traitement des matériaux, notamment la découpe, l’ablation, le perçage et le micro-usinage, ainsi que dans un large éventail d’applications scientifiques, telles que la spectroscopie, la métrologie et la génération de lumière quantique.

  • Découpe au laserfemtoseconde : l’utilisation de lasers femtosecondes pour la découpe de haute précision réduit au minimum les dommages thermiques, ce qui permet d’obtenir des arêtes plus nettes et des découpes plus précises
    • Ablation au laserfemtoseconde : l’ablation au laser nécessite des impulsions courtes et extrêmement précises, c’est pourquoi les lasers femtosecondes sont souvent utilisés dans les applications chirurgicales
  • Perçage au laserfemtoseconde : les impulsions courtes et ultra-rapides émises par ce type de laser permettent un perçage hautement reproductible, notamment dans des secteurs tels que la microélectronique, où un grand nombre de micro-trous est nécessaire, avec un minimum de dommages thermiques
  • Micro-usinage au laserfemtoseconde : usinez des pièces et des composants à l’échelle micro ou nano à l’aide d’un micro-usinage laser de pointe pour créer des détails complexes
    • Analyse des matériaux : les impulsions ultrarapides des lasers femtosecondes permettent une analyse très précise des matériaux dans les disciplines scientifiques
    • Spectroscopie et métrologie : les lasers femtosecondes permettent de mieux comprendre les processus physiques et chimiques dynamiques à l’échelle nanométrique. Ces lasers sont essentiels pour explorer les propriétés des atomes et des molécules, ainsi que pour les horloges atomiques optiques offrant une précision supérieure à 18 chiffres
  • Technologies quantiques : les lasers femtosecondes sont des outils indispensables pour les applications de la technologie quantique, telles que la génération de photons uniques

Quels secteurs peuvent tirer parti de la technologie des lasers femtosecondes ?

Les techniques de traitement par laser femtoseconde sont utilisées par un large éventail de secteurs pour offrir une efficacité accrue et une précision extrême, notamment :


Quels matériaux peuvent être traités à l’aide de lasers femtosecondes ?

Les lasers femtosecondes sont extrêmement polyvalents et peuvent être utilisés pour traiter une large gamme de matériaux dans diverses applications industrielles. Les matériaux pouvant être traités à l’aide des technologies laser femtosecondes comprennent :


Quels sont les avantages du traitement au laser femtoseconde ?

La génération d’une puissance laser ultra-rapide et de haute intensité ouvre de nouvelles perspectives pour toutes sortes d’applications laser. L’utilisation des lasers femtosecondes présente de nombreux avantages, notamment :

  • Vitesse ultra-rapide : les lasers femtosecondes permettent d’atteindre des vitesses de traitement ultra-rapides, ce qui se traduit par une efficacité accrue et une productivité améliorée
  • Haute précision : ces lasers offrent des niveaux extrêmement élevés de précision et d’exactitude. Ils sont donc parfaitement adaptés à l’usinage de pièces et de composants complexes, délicats ou minutieux, conçus pour améliorer les performances dans divers secteurs industriels, en vue d’une sécurité accrue ou d’une meilleure expérience utilisateur
  • Durée d’impulsion laser courte : la durée d’impulsion ultra-courte des lasers femtosecondes permet de les utiliser pour l’observation et la manipulation de processus ultra-courts dans des applications biologiques ou chimiques
  • Dommages thermiques minimes : les lasers à femtoseconde agissent comme une source de chaleur intense et localisée qui évapore très rapidement la matière au niveau du point focal, sans forte dissipation de chaleur dans la zone environnante, ce qui réduit au minimum les dommages thermiques
  • Grande polyvalence : les lasersà femtoseconde sont incroyablement polyvalents, car ils peuvent être utilisés par un large éventail de secteurs pour traiter une grande variété de matériaux, notamment les métaux, les polymères, le verre, la céramique et les tissus biologiques
  • Amélioration des résultats pour les patients : lorsqu’ils sont utilisés dans des procédures médicales telles que la chirurgie oculaire au laser, les lasers femtosecondes permettent d’atteindre un niveau de précision supérieur, ce qui se traduit par de meilleurs résultats pour les patients

Les lasers à femtoseconde de Novanta Precision Manufacturing

Chez Novanta Precision Manufacturing, nous avons développé une technologie laser à femtoseconde basée sur le Ti:saphir comme milieu de gain dans une architecture à l’état solide, ainsi que des systèmes adaptés à des applications spécifiques offrant des capacités uniques pour une grande variété d’utilisations :

  • taccor: cette gamme de lasers propose des systèmes clés en main avec des fréquences de répétition allant de 1 GHz à 10 GHz, dans une conception monobloc combinant un laser de pompage et l’oscillateur
  • venteon: les lasers femtoseconde ultra-rapides venteon combinent une émission spectrale couvrant une octave avec des durées d’impulsion inférieures à 5 fs, ainsi que la capacité de fournir des impulsions à CEP verrouillé
  • gecco: ces lasers offrent un choix de fréquences de répétition comprises entre 70 et 110 MHz avec une durée d’impulsion inférieure à 20 fs, et constituent le laser de pompage de référence dans de nombreux systèmes d’amplificateurs d’impulsions chirpées

Forts de plus de 35 ans d’expérience dans le développement de solutions laser de pointe, nous concevons des systèmes alliant haute précision et vitesses ultra-rapides grâce à nos laboratoires d’essais d’applications, où nous privilégions une approche «d’ingénieur à ingénieur». Les équipementiers bénéficient de notre expertise propriétaire approfondie, affinée au cours de près de quatre décennies dans le secteur.

Découvrez notre gamme complète de lasers ultra-rapides ou contactez-nous pour en savoir plus sur nos produits laser femtoseconde.

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.